查看: 28158
回复: 7
【教程】Altium Designer 17,18,19 导出坐标教程
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2019-01-08 15:25:03 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

先说Altium Designer 17,18,19新版本的使用感受:

Altium Designer 17,18,19修改了坐标文件的导出方式.     改了一个使用了十多年的导出方式.   总体来说导出好像是稍微自由了一点,   但是稍微不小心可能就漏掉 工厂用了十多年的信息.   使用复杂程度增加了很多.    平心而论其实并没有给工厂或后端的用户带来更多便利.   虽然 以前有的功能还有,现在操作更加繁琐了一些.

唯一的好处使用导出元件的层信息准确了一些.  过去元件要在顶层,要么在底层.   现在终于支持中间层了.  适应2.5D装配有这么一点好处. 但是未来很长一段时间内制造业不会普及2.5D装配


由于新版软件太过于"自由", 以至于后端用户 做的很多自动化软件几乎全部失效.  必须冒着改出错误的风险 手工编辑...


建议从现在开始考虑大部分工厂或后端用户感受,他们要做新版的自动化适配工作。         请务必 严格按照下面流程操作.



第一步:

(呼出命令)

文件 --> 装配输出 --> Gernerates pick and place files


点击查看大图

第二步:

(设置格式和单位)

CSV格式 公制 如下图所示 1,  2

注:千万不要选:    。     嘉立创是肯定  不会  支持

点击查看大图



第三步:

手工 勾选 :   Pad-X(mm) ,   Pad-Y(mm) ,   Ref-X(mm) ,   Ref-Y(mm)

点击查看大图



第四步:

检查必须勾选的列

Designator
Layer
Center-X(mm)
Center-Y(mm)
Rotation
Ref-X(mm)
Ref-Y(mm)
Pad-X(mm)
Pad-Y(mm)


点击查看大图

第五步  注意,千万别改这个位置,    这个位置是描述小数点 用什么符号.     在 中国 工作 肯定是用  点.

不怕死的可以选一下逗号试试!


点击查看大图

第六步

点击确定.  注意点完确定后没有任何提示


点击查看大图

第七步骤

打开或查看输出文件




打开输出的文件:

下面的文件建议一字不改.  一个字也不要修改. 原封不动的发给你的供应商或下游客户.


点击查看大图



相关链接:

       也可以使用 嘉立创提供的脚本导出: 点击下面链接

     【原创分享】 Altium Designer 一键导出坐标和BOM脚本,V0.6






深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
hl6463
0
主题
3
回复
发表于2020-01-14 12:38:11   |  显示全部楼层
5#
学习  学习