查看:
10161
回复: 5 |
《电子制作 》1.如何将树莓派变成游戏机?
|
|||
赤色征裁
19
主题
5
回复 |
发表于2019-01-24 23:26:15
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
树莓派想必大家都不陌生了,其价格便宜,但性能也确实够看,这使得树莓派很快成了 众多创客的利器,可以制作无人机,智能机器人,3D打印机等等好玩的东西,也可以在 上面进行小的软件开发,总之这个小东西凝聚了无限可能,本期作为树莓派系列的一个 开端,就先从一个比较容易让人有动力的话题开始,将树莓派变成一台游戏机。 1.材料 树莓派3代B型一块 SD卡(16G以上) 游戏手柄,无线的或USB接口的 显示器,连接线,树莓派电源等等。
原理 主要是通过用树莓派跑一个游戏模拟器系统,来将树莓派变成游戏机, 目前比较成熟的模拟器系统有三种,lakka,recalbox,和复古pi(通俗叫法) 个人比较推荐lakka,界面简洁,而且支持中文,但对于PSP和ps1游戏的支持 似乎有点问题,复古pi按理来说应该比lakka性能更好一些,但在本人测试中 半斤对八两,复古pi的最大优势就是支持模拟更早的计算机系统,怀旧党可以试试 雅达利和苹果在80 年代的系统是s什么样子的。 言归正传,去lakka的官网上下载lakka的树莓派3B版本,使用SD Memory Card formatter 软件,先将SD卡格式化,注意此步一定要使用专用软件工具,普通格式化删不干净 此步之后,用win32写入工具将模拟器镜像写入SD卡当中,若有不清楚,请自行百度,现在熟悉这个操作 的流程也是对之后折腾的一个保证,毕竟树莓派能使用的系统多达30余种,刷不同的系统也是玩树莓派的 一大乐趣。 (lakka游戏模拟系统) 刷好之后,首次开机会有点慢,进系统之后,预装的只有一个2048游戏(挺简单挺好玩),此时可以把U盘插入,直接读入U盘内的游戏即可, 这是最简单的方案,使用键盘也可以操作游戏,不一定要使用手柄,当然也可以使用WINSCP软件,把刷了LAKKA的树莓派和电脑 置于同一局域网下,通过远程登录把游戏文件传入树莓派中,好处就是不用外接U盘了,更方便一些。 手柄是做什么用的呢?lakka系统有一个小的bug,WiFi的密码只能通过手柄输入,而且手柄玩游戏体验也确实比键盘要好, 如果将做好的树莓派游戏机做电视游戏机使用则更是如此,如果游戏的镜像源没有问题,这款小的游戏机可以毫不卡顿的运行FC,GBA, PS1,和一系列的街机游戏作品,PSP游戏实测会有严重的卡顿(估计是到达内存瓶颈了,树莓派内存仅有1g),若想获得对所有 游戏的支持,建议使用内存2G及以上的安卓机顶盒作为游戏机。 (点击加号添加游戏,然后就可以开玩)
等游戏镜像攒的多一点后,笔者会出一期详细的全功能游戏盒子制作教程,并且把镜像分享给大家,成本估计在200元之内,(包括2个手柄) 让自己家里轻松多一台功能强大的娱乐设备,何乐而不为呢?
这一期写的偏少,但这也充分反映出树莓派的易用性,利用的好的话可以有无限可能。 (好像我挖了不少大坑) (下次好好统计一下吧) 再会 |
|||
Zoologist
17
主题
50
回复 |
发表于2019-09-07 09:31:23
|
显示全部楼层
2#
我买过一个月光宝盒,用的是香橙派 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8d4a59nK&id=553599843220&_u=7kf8s9a174 |
|||
Zoologist
17
主题
50
回复 |
发表于2020-02-08 10:46:30
|
显示全部楼层
4#
还可以,玩起来没问题,只是画质什么的在现在的眼光开起来太落伍了
|
|