查看: 1613  |  回复: 0
易天通过25G SFP28产品进行布局5G网络
光纤模块
279
主题
0
回复
发表于2019-01-25 11:31:33 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

5G的应用是为了更好满足互联网时代的业务发展需求,5G网络架构面向人和物的连接,移动互联网和物联网是5G网络通信发展的两大主要驱动力,那么针对5G网络的到来易天光通信(ETU-LINK)会如何进行布局呢?

5G网络优势

从业务需求层面落地到网络层面,则是对网络提出了“大带宽”、“低时延”、“大连接”的诉求。面向2020年及未来移动数据流量的爆炸式增长、物联网设备的海量连接,以及垂直行业应用的广泛需求,5G移动通信技术在提升峰值速率、移动性、时延和频谱效率等传统指标的基础上,新增加用户体验速率、连接数密度、流量密度和能效四个关键能力指标。

未来,移动互联网将推动人类社会信息交互方式的进一步升级,为用户提供增强现实、虚拟现实、超高清(3D)视频、移动云等更加身临其境的极致业务体验。移动互联网的进一步发展将带来未来移动流量超千倍增长,推动移动通信技术和产业的新一轮变革。移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测等将会推动物联网应用爆发式增长,数以千亿的设备将接入网络,实现真正的“万物互联”,并缔造出规模空前的新兴产业,为移动通信带来无限生机。同时,海量的设备连和多样化的物联网业务也会给移动通信带来新的技术挑战。

从4G到5G,网络需求的提升,为网络技术带来了革命性变革,产业结构也发生明显变化。在4G网络中主要采用10G光模块,由于4G单RRU带宽仅需1.25G,因此在4G组网的时候前传方向采用了大量的链型组网结构以节省光纤资源,降低部署难度。而5G,由于前传带宽最低需要25G光模块,100G光模块的价格相对于25G光模块的价格来说稍高,因此,前传极大可能会选择25G光模块和直连线缆(AOC&DAC线缆)作为解决方案,同时受限于25G光模块的影响,无法再选择以往的链型组网,必须采用星型组网方式。

易天25G SFP28产品

易天光通信提供的25G产品出厂前都经过上机测试,兼容性测试等验证,以及个性化定制服务可有效帮助用户建立通信传输系统解决方案。

25G SFP28