查看: 1867  |  回复: 2
一分钟了解CWDM技术在城域网中的应用
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2019-02-19 16:33:54 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

在信息技术快速发展的今天,尤其是以Internet为代表的IP数据业务的高速增长,造成对传输线路带宽的需求不断增长。

由于城域扩容对波道数量需求相对干线系统较小,而且距离短,不需要光放大,使得CWDM技术方案特别适合于城域光传送网。

CWDM技术的基本概念与特点

CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing)粗波分复用技术是一种利用光复用器将在不同光纤中传输的波长复用到一根光纤中传输的技术, 是WDM(Wavelength Division Multiplexing)的一种。

CWDM系统复用波长之间间隔比较宽,因此CWDM对激光器、复用/解复用器的要求大大降低,极大地减少了扩容成本,有许多光学设备应用CWDM技术。

CWDM技术的特点

? CWDM的波道间隔一般为20nm, 高传输带宽,省成本,主要用于中短距离的城域网中;

? 采用DFB激光器,不必采用EDFA作为光放大器,器件便宜;

? CWDM调制激光采用非冷却激光,不需要制冷;

? 在0-70℃的温度变化时激光器波长有大约6nm的变化,考虑生产过程造成的离散型有±3nm波长变化,共有大约9nm的波长变化;

? 波长稳定度要求较低。

CWDM技术在城域网中的应用

CWDM技术的主要优势表现在器件成本,功耗,集成等方面。

CWDM技术的优势

成本低

CWDM技术将大大降低建设和运维成本,特别是激光器和复用器/解复用器成本。CWDM不需要激光器制冷,波长锁定和精确镀膜等复杂技术,大大降低了设备成本。

功耗低

CWDM系统采用的DFB激光器不需要冷却,当CWDM系统工作在0~70℃的温度范围内,其激光器的波长一般会有6nm的漂移。这个波长漂移再加上激光器生产过程造成的±3nm波长变化,总共大约有±12nm的变化。这样就要求光滤波器的通带和激光器信道间距必须足够宽。采用无致冷激光器的CWDM系统的低功耗减少电源备用蓄电池,降低成本。

体积小,集成度高

CWDM激光器物理尺寸上远小于DFB激光器。CWDM系统不使用光放大器,因此器件体积小,非常方便安装和维护。

CWDM技术解决了光纤短缺和多业务透明传输两个问题,主要应用在城域网汇聚或接入层面。

城域网内的传输一般可以采用ATM, SDH或DWDM网,但这几种解决方案存在建设周期长,开通维护成本高,实际应用不灵活等方面的缺点。

城域网的特点是传输距离较短,无需使用放大器,若采用和广域网一样的DWDM设备会导致成本太高。

因此,低成本,易开通,应用灵活的CWDM为城域接入网与核心网的连接提供了全新的解决方案。

CWDM技术应用于城域网的优势

节省成本

在城域网中,由于传输距离短,不必使用放大器,对光纤的传输衰减值也不太敏感,采用CWDM技术可以降低对器件,部件的性能要求,简化设计,从而大幅度降低了成本。

系统可靠性高

不必使用EDFA, 不必采用温度控制技术稳定波长,也没有温控的AWG器件,使系统的可靠性大大增强。

系统设计灵活

由于2.5G以下的光传输技术,在距离小于100公里的条件下,仅受光纤衰耗限制,对转发器的配置相当灵活。

开通维护简单

设备体积小,重量轻,功耗低,使得开通和维护都非常简便。

多协议支持

灵活支持各种接口,从100M到2.5G, 具有方便的网管组网方式,提供完善的告警及性能检测。

ITU-T G.694.2 规定了城域CWDM的波长分配方案。

城域网:使用基于IEEE802.5的单令牌的环网介质访问控制MAC协议,使用IEEE802.2协议,与局域网兼容,数据传输速率为100Mbps, 可以使用双环结构,具有容错能力等特征。

总结

随着互联网的飞速发展,在要求更高带宽并需要尽可能降低部署成本的城域网中,CWDM无疑成为理想之选。在CWDM技术器件方面,易飞扬CWDM系列产品包括CWDM波分复用器以外,还有CWDM分插复用器,CWDM光模块(CWDM SFP, CWDM SFP+, CWDM XFP)等,所有这些产品都基于微光学工艺平台,具有高度的可靠性。

英尚微电子
72
主题
544
回复
发表于2019-02-22 10:50:35   |  显示全部楼层
2#
感谢分享~~
www.sramsun.com SRAM芯片/非易失性MRAM芯片/PSRAM伪静态存储芯片 TEL:13751192923 QQ3161422826