查看:
4164
|
回复:
3
|
WIS800C TCP Client 非透传模式连接远程服务器使用方法
|
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2019-02-22 15:44:10
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
将在最近几天的时间,给大家介绍一款2G模块WIS800C 的相关应用案例的使用方法。这个模块规格书已上传,请自行下载:WIS800C规格书_CN.pdf 今天给大家介绍第一个内容: 如何使用该GPRS模块 WIS800C TCP Client 在 非透传模式连接远程服务器的操作方法。 测试准备一个USB转TTL 、GPRS评估板、杜邦线若干、FPC柔性天线(全频段)以及一张测试物联网卡 (30M/月 流量卡) 以下是准备工作的材料,
供电方式:建议采用独立电源 5V 2A ,这样可以保证模块稳定工作。这里是测试,则采用USB转TTL串口线的5V电源给模块供电,是可以的。 接线方式:如上图片所示。 这里就开始直接奔主题了。
TCP Client Connect Server 步骤如下: 一、基本状态检测 :
二、工作模式设置:设置为非透传模式和单链路模式(模块默认工作模式:非透传模式和单链路模式) 三、网络连接配置: ① 设置 APN 接入点 (连接SIM卡运营商的网络接入点) ② 激活移动景(建立无线链路) ③ 申请本地IP (向本地局域网申请一个IP地址,本地网络会分配一个局域网IP地址给模块) ④ 向远程服务器发起连接请求(建立TCP连接) ⑤ 设置数据发送模式:定长发送模式 和 不定长发送模式 ⑥ 关闭TCP连接: 1. 如果连接断开了,想再次连接服务器,重复第四步骤,前提是模块基本状态良好,如果异常是无法成功连接服务器。 2. 如果是不再连接服务器,可以直接关机模块。 以上步骤相关AT命令可以查看相关AT命令手册。 已上传,请大家自行下载:WIS800C_TCP应用流程指导.pdf WIS800C_ATCommand _CN_V1.0.pdf 以下是实际操作截图: TCP通信测试,需要准备一个服务器,这里我租用了一个花生壳服务器,然后映射内网主机。关于这个花生壳服务器的使用可以去百度查找与咨询。
提示:(1)以上是基于模块默认工作模式测试的:单链路、非透传模式,未调用AT+CIPMODE命令设置 AT+CIPMODE=0 // 非透传模式 (2)以上是2次连接服务器。第一次连接服务器,需要进行网络配置参数,才能连接服务器。然后主动断开 服务器(AT+CIPCLOSE),模块返回“CLOSE OK”,再进行连接,直接到第④步操作即可。 以上写到这,参考代码例程下次会更新到立创社区《技术交流》和《谈天说地》,下次会将会讲述模块其他功能如透传、MQTT 、HTTP、短信、电话、TTS、DTMF使用方法。 谢谢大家的关注! 想了解更多的朋友,可以加我好友,将一些相关资料发给您,欢迎与大家技术交流。 联系电话:13316931709 刘工 微信同号。 工作QQ954756585 和 2090621741 邮箱:Kaven.liu@wisioe.com |
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2019-02-23 11:56:02
|
显示全部楼层
2#
|
ljfceo
30
主题
83
回复 |
发表于2019-02-27 11:14:36
|
显示全部楼层
3#
WIS800C 模块简介和应用,请点击这个链接查看 |
|