查看: 3562  |  回复: 2
WIS800C TCP Client 透传模式连接远程服务器使用方法

主题

回复
发表于2019-02-23 15:33:07 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

WIS800C 是否支持透传功能?如何使用?

答案:支持!使用非常简单,下面将会讲述使用。

小知识:透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,

只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。


今天给家演示一遍,操作非常简单。关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html


使用到相关AT命令如下:
(1)基本状态检测的命令:
握手测试:AT
读卡测试:AT+CPIN?
网络注册:AT+CREG?
附着网络:AT+CGATT?
工作模式:AT+CIPMODE=1 (开启透传功能)
(2)网络配置参数
APN设置:AT+CSTT="CMNET"
激活场景:AT+CIICR
获取本地IP:AT+CIFSR
请求连接:AT+CIPSTART="TCP","103.xx.128.xx","5xxx0" (请自行找个有用的公网IP服务
器测试,这里不公开本人服务器IP地址和端口)
这次发送的数据是:WIS800C TCP Connect Server TEST
相关的AT命令格式和使用方法自行查看AT命令手册。

演示截图如下:


总结:透传与非透传 之间的区别操作就是,开启透传之后,无需调用数据发送命令AT+CIPSEND,TCP连接成功后,直接可以传数据。
之前有很多朋友觉得透传步骤很复杂,其实真的很简单操作这款模块!
1. 如果我想关闭连接,怎么操作?
输入这个“+++” 后面不用加回车或者空格否则会当作数据方式被传输给服务器了,直接发送给模块,模块收到后返回“OK”,模块进入命令模式,然后发送AT+CIPCLOSE即可关闭连接


2. 如果我想切回数据透传,怎么操作?
直接发送ATO,直接进入透传的数据模式里。


3.如果我想完全退出透传模式,怎么操作?

首先输入“+++退出透传进入命令模式,然后发送AT+CIPSHUT (关闭移动场景)即可完全退出透传模式功能,且已经关闭与服务器的连接。


以上介绍到这里,谢谢大家的关注~~

如果需要了解更多模块信息,可以加我为好友,将会提供一些相关模块资料,欢迎与大家技术交流!

联系方式:13316931709 刘工 微信同号

工作QQ : 3374233196

邮箱:Kaven.liu@wisioe.com



主题

回复
发表于2019-02-23 15:36:32   |  显示全部楼层
2#
下次将会讲述基于TCP连接,连接OnetNET 云平台的使用方法。

主题

回复
发表于2019-02-27 11:15:23   |  显示全部楼层
3#
WIS800C 模块简介和应用,请点击这个链接查看

http://club.szlcsc.com/article/details_38433_1.html