查看: 40649
回复: 57
立创EDA离线版路线规划。
EDA老贺
7
主题
1500
回复
发表于2019-03-04 14:26:03 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


经过IT攻坚, 立创EDA V6.1,大量新功能  已经完成了打包,正式进入测试环节。 

很多电子工程师觉得要用上离线版才踏实,为此我们决定满足这部分用户需求。 立创EDA离线版本分2个版本。

 版本一,库在线,工程离线 
 这个版本满足那些对工程保密要求高,但是又能联网,但是又想使用立创EDA的强大的库管理与协助能力,几乎不需要画库,团队间也可以方便共享库。 
用户设计工程会保存到本地硬盘,不再自动提供版本管理与灾难恢复,团队协助。 这些操作需要用户手动操作,与AD操作一样,一个文件夹拷贝来拷贝去。

 版本二,完全离线 
 这个版本满足用户进行高度机密的开发,可以完全脱离公网,到内网开发。甚至立创EDA软件本身都不会提供自动更新,全部由用户控制。 
 立创EDA强大的协助功能将失去,同时,立创EDA会提供一个官方库的下载,库的更新与修复可能就不能同步了。

借用用户的一句话 “我用不用离线版是我的事,也许我喜欢在线版,但是你得有,你有了我们就用,也许用的还是云端EDA”。 


为了表明我们的态度,我们从了,花更大的代价来开发离线EDA, 尽管离线立创EDA的威力大幅度降低。 


立创EDA 就三个特点,
                    1,持续大力开发的永久免费EDA 
                    2,大量的库文件,将来我们会提供免费为用户代画库,让大家解放,关注到设计中去。
                    3,团队协作,集中管理,跨系统,随时随地可以撸板。

离线立创EDA需求已经定好,上个月开始开发了,预计1个月内提供公测版。

另外附上一张图, 立创EDA算法团队经过努力,终于实现了 去掉铺铜中很细的,尖锐的铺铜。 6.1版发布。


点击查看大图


EDA老贺
7
主题
1500
回复
发表于2019-03-10 16:59:05   |  显示全部楼层
25#
发表于2019-03-10 16:41:09  24# 库一旦离线,就失去了众人拾柴的优势,可惜啊

没事,大部分还是希望在线的,离线版本只是一个心理安慰而已。


EDA老贺
7
主题
1500
回复
发表于2019-03-11 13:08:55   |  显示全部楼层
28#
发表于2019-03-10 20:02:33  26# 版本一感觉就足够了,但很担心,这种等级的EDA软件,免费下如何支撑庞大的研发开支?

这也是说为什么立创商城能做,而且能永久免费,因为我们可以通过生态系统盈利。

大家买个元器件 做个PCB就好了。

另外,我们也有对企业有需要的客户提供收费版本


EDA老贺
7
主题
1500
回复
发表于2019-03-15 11:51:20   |  显示全部楼层
32#
发表于2019-03-15 10:17:56  31# ,库不能做成自建库离线,官方库在线形式吗?什么时候能提供中文仿真教程就好了。

库要么全在线,要么全离线,因为与PCB转换的关系,只要有一个封装是在线,你都会碰到转换PCB失败。 


EDA老贺
7
主题
1500
回复
发表于2019-03-17 06:20:09   |  显示全部楼层
34#
发表于2019-03-16 23:39:08  33# 很喜欢立创EDA的在线库功能,正在学习使用,希望能完善导入和导出AD的功能

现在就有的,看帮助文件


EDA老贺
7
主题
1500
回复
发表于2019-03-18 13:28:59   |  显示全部楼层
37#
发表于2019-03-18 13:25:35  36# 有计划出IPADpro版本的么?

这个估计是今年年底或者明年初推出来。 目前PC上需要干的事还多,现在手机浏览原理图与PCB已经OK,到时会加上一点点编辑功能。

手机折叠屏快出来了,立创EDA的好机会。

不可能错过。