查看: 15584
回复: 17
立创EDA布线感觉很别扭,什么时候可以优化一下呢?
cqys
21
主题
180
回复
发表于2019-03-04 15:46:49 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

一直挺支持立创EDA的,也有好几块板子尝试使用立创EDA来绘制。原理图还好,一旦开始布线问题就来了。立创EDA的布线功能非常别扭,特别是走完线后需要调整时更会让人崩溃。对比了AD18和立创EDA的布线操作发现了最让我觉得别扭的地方,发出来探讨一下:

1.调整已画好线路时:

点击查看大图

 在有上图这种折线的情况下,沿箭头方向拖动其中一段导线,得到的结果是下图

 点击查看大图

而在立创EDA里执行相同操作

 点击查看大图

依然在折线情况下,沿箭头方向拖动其中一段导线,得到的结果却是反人类的下图

 点击查看大图

2.在画线时:


   

上图的AD中每点击一次鼠标只绘制一段线段,而下图LCEDA中,则是点击一次鼠标绘制两段线段个人感觉比较别扭

 

 


  


立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-03-04 16:00:11   |  显示全部楼层
2#

这个可以说是习惯问题。AD的布线方式(确定一段)和EDA的(确定两段)不一样。在实际使用我们认为AD的不好操作。

那个导线移动的。按照目前的逻辑是这样的,因为线段中间没有一个虚拟的点,就整体移动。和AD有点差别,后面可以优化。

 

技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-03-05 18:17:25   |  显示全部楼层
7#
发表于2019-03-05 14:21:28  6# 点击鼠标确定一段线段或两段线段这个确实是习惯问题,用户可以自己适应的。最重要的是拖动线段调整布线时的算法问题。在AD中,...
这个也是我们目前在优化的。。。
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-04-26 22:01:36   |  显示全部楼层
11#
6.2会改掉
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台