查看: 25033
回复: 34
SMT为新客户准备了一份100元无门槛体验券一张,实现900%首单免费
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复
发表于2019-03-05 18:07:48 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

        首先带给大家一个好消息:    我们给新客户准备了一份  100元 无门槛体验券一张.  

        只要3月1号前 注册,  还没有下过SMT的新客户,都送100元体验券一张,实现了900%首单免费的目的.  



       老用户说没有优惠券, 表示不开心, 心里不平衡, 这怎么行呢?  老用户看这里:  SMT晒单活动开始啦! 朋友圈晒美图轻松赢150元!   点击这里查看

         我们尽可能赶在大概3月8号开始发放, 这是因为产能的关系,我们要平衡好生产和订单数量的关系,不能出现猛增订单,还望大家理解.



        再容许小编 简单介绍一下嘉立创SMT:

       嘉立创SMT打样为全世界之首创,采用日本进口的YAMHA高精密机器,把PCB打样+元器件商城+SMT贴片+采用以客协同完成SMT打样模式,进行了完美的组合,完美的解决了电子工程师手工焊接样板的难题(手工焊接成本高,质量无保证极容易焊错,而且对于颈椎严重不利),现在有极快的交货时速及极低的价格,速度有多快呢,价格到底有多便宜呢 ? 
        1)5片及5片以下内规定为8小时完成  5-10片之间内规定为12小时内完成  其它的为24小时完成
        2)嘉立创SMT打样无钢网费,只需要工程费50元,焊点1分钱一个点,采用的是无铅含银量为3个点的高品质锡膏


        ...) 其实吧嘉立创SMT还有很多很多等待您来体验, 例如下面焊好下面这片板.

         点击查看大图



         优惠券活动:  法律允许范围内,未尽事宜和活动最终解释权归嘉立创所有


 



        






深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
老梁
1
主题
33
回复
发表于2019-03-21 19:59:02   |  显示全部楼层
17#
 点击查看大图参与一下!