查看:
54652
回复: 78 |
USB2.0接口100M以太网芯片SR9900(A)的应用
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-03-07 12:43:51
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SR9900(A)就是是一个高集成度、低功耗、单芯片USB2.0接口以太网控制芯片。 SR9900内部集成USB2.0收发器、100M以太网PHY模块、以太网MAC模块、内存控制模块、Efuse存储等。 完全兼容IEEE802.3u协议,并支持IEEE802.3x流量控制协议。 支持USB接口以太网适配器和CD-ROM复合设备,通过外接SPIFlash可实现USB接口以太网适配器自带驱动程序功能。 SR9900(A)低能耗表现非常好,支持休眠唤醒,非休眠状态,网络传输工作时,供电电压是3.3V,电流只有50mA;另外SR9900封装采用QFN24(4*4)封装,对layout空间来说也是一个很好的选型. SR9900(A)设计支持USB-CDC-ECM模式,使得他可以在Linux3.0.8之后的版本实现免驱使用(目前已经测试MacOS、Ubuntu、Llinux已经免驱)典型代表:苹果手机,苹果笔记本,华为手机,平板电脑,嵌入式系统等。 我经常接触一些应用,我会在这里进行更新,给有需要的人进行参考~ SR9900芯片立创商城有售,链接地址:https://item.szlcsc.com/389542.html SR9900量产工具下载:和芯润德USB2.0 100M以太网芯片 SR9900(A)设计资料百度网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/15dB4Q0lNf83spnO3UErALA 提取码: 33ic SR9900A(MAC地址免烧录版本)购买地址:https://item.szlcsc.com/538225.html
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-03-07 12:47:51
|
显示全部楼层
2#
一楼直接上应用: SR9900在RK3399实现100M以太网传输: 软件:RK3399直接支持USB-CDC-ECM模式,SR9900在该平台实现免驱 硬件:只需要将RK3399的一组USB给到SR9900即可
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-03-08 11:29:12
|
显示全部楼层
3#
RK3288 广告机平台接口板 排针SR9900外挂应用~ 广告机通常都很大,主板并没有那么大,这个时候接口板和主板可以通过排线连接~ 主板的位置就可以放在外壳中央~~ 我想大概应该就是这么个意思吧? |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-03-18 14:45:59
|
显示全部楼层
4#
再上一张我们自己做的demo板~ 很直观的 他就是个USB网卡的雏形!!! 京东天猫的带了外壳~~~ 好看一些罢了~~~ 哈哈 上图上图
SR9900 最直观典型的应用就是USB网卡了~ 现在的笔记本越做越薄,很多都没有网线接口了~~ |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-04-25 11:13:28
|
显示全部楼层
5#
典型应用之:SR9900用于车联网 随着AI技术的不断发展和应用,ADAS,DMS等驾驶辅助系统对我们来说已经不再陌生,目前主流厂商都是通过车载智能后视镜+部标一体机的方式来实现整套方案,而SR9900充当的角色就是:连接车载智能后视镜和部标一体机! (例图是某知名公司MT8665平台+SR9900实现后视镜以太网端口的接口板) |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-06-12 14:05:24
|
显示全部楼层
6#
不少朋友购买了SR9900的芯片,我在这里告诉代价一下,SR9900内置Efuse是存放芯片的厂商信息和网络的MAC地址的,默认的MAC地址是000000000000,这个时候SR9900是无法拿到IP上网的,这个时候就需要通过我们提供的Efuse量产工具 量产MAC地址信息,量产后才可以正常通讯上网:
具体下载资料请在百度网盘下载:https://pan.baidu.com/s/1b1uIFvEReGndbz2d4E_LZQ 提取码: hbg2
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-07-30 16:23:31
|
显示全部楼层
7#
SR9900 在 苹果系统 Mac OS 苹果手机 IPad 直接免驱使用 SR9900 INside~ |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-07-30 16:32:32
|
显示全部楼层
8#
快讯: SR9900 在Linux3.14以及更高版本免驱使用 Linux标准版本中 都集成了USB-CEC-Ethernet设备驱动 如下图驱动,SR9900满足USB-cdc以太网设备类型,可以直接使用。 |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-07-30 16:33:30
|
显示全部楼层
9#
最新消息: SR9900 在 树莓派 免驱使用。。 |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-08-29 15:27:38
|
显示全部楼层
10#
SR9900 必须要量产了MAC地址才能上网的哦~ 否则MAC地址都是0000000000000,会拿不到IP地址的~~ 具体量产工具和量产说明可以登录网盘下载
USB2.0转100M以太网芯片SR9900(A)资料下载链接: https://pan.baidu.com/s/1InXjEBv3X-Z_1ez-3GTNxg 提取码: cpyn |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-09-24 14:38:45
|
显示全部楼层
15#
可以呀,嵌入式系统本身就不需要SPI-flash的~~ (linux和macos这种系统 集成了USB-CDC驱动的情况下,直接免驱只用的,因为SR9900符合USB-CDC协议规范的) (spi 仅仅是存放windows系统做虚拟光驱,安装驱动用的~)
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-09-24 14:39:27
|
显示全部楼层
16#
当然可以3.3V输入啦,直接3.3输入就好了,具体设计需要的时候可以直接联系我,设计好了,可以给我们工程师审核原理图的~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-09-24 14:40:23
|
显示全部楼层
17#
SPI-接口以太网的市场需求量大妈?如果您这边有切实需求的话,我们也可以考虑做一款SPI接口的以太网芯片的~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-10-25 14:17:30
|
显示全部楼层
18#
SR9900量产工具: 最新SR9900 量产工具及驱动下载地址 : 和芯润德USB2.0 100M以太网芯片 SR9900(A)设计资料下载链接: https://pan.baidu.com/s/1FL9lq-9_jq4zefTnU5u-Rw&shfl=shareset 提取码: 4f29 |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-03-26 16:30:50
|
显示全部楼层
20#
是的,比较新的系统 都可以直接用USB-CDC的通用驱动来驱动SR9900(A) 有个要注意的地方是 SR9900必须量产MAC地址之后才可以使用。具体方法我给的文件里都有的,包括量产工具~ 当然也可以直接购买SR9900A产品,他是SR9900的量产版本(MAC地址已经烧录成功) |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-06-04 17:09:24
|
显示全部楼层
23#
SR9900A 支持 5V 或者 3.3V供电 1.2V是芯片内部LDO产生的,不需要您外部输入的~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-06-04 17:09:52
|
显示全部楼层
24#
PADS
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-07-09 16:10:02
|
显示全部楼层
26#
您好:您的这个问题我第一次听说~~~ 联系我一下,我安排FAE技术支持
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-07-09 16:18:29
|
显示全部楼层
27#
一般情况下如果报-71 硬件应该已经是出错了的~ 具体原因,我可以安排工程师技术支持~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-09-18 11:20:44
|
显示全部楼层
34#
您好: SR9900A 默认的LED灯值烧录 为 380C, 您将量产工具LED值烧录 更改为 380C 重新量产,即可~~~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-09-18 11:21:22
|
显示全部楼层
35#
IPHONE6之后机型都能用,我们有测试
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-09-18 11:21:49
|
显示全部楼层
36#
可以直接电话联系我~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-09-18 11:23:53
|
显示全部楼层
37#
您联系我一下,在我们官方网站 有我联系方式,我安排fae给您看看~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2020-12-21 16:39:54
|
显示全部楼层
39#
您好: SPI-FLAHS以及 SPI-FLASH中的BIN文件,仅仅是针对 windows系统安装驱动使用的,嵌入式系统不需要~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2021-04-29 16:07:10
|
显示全部楼层
48#
您好: SR9900A 外围可以替换,但是嵌入式设计电源部分 SR9900A 5V耐压稍弱, 建议用3.3V给芯片供电~
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2021-04-29 16:07:31
|
显示全部楼层
49#
1:SR9900A和SR9900有啥区别:(就是同一颗料) SR9900A默认随机MAC地址:00E0XXXXXXXXXX SR9900默认纯0 MAC地址:000000000000 都可以二次烧录MAC地址的… 如果SR9900没货用SR9900A没问题的,但是SR9900A没货,用SR9900那就麻烦了,因为你还要烧录MAC地址(MAC地址都是000000000000没办法上网的) 2:SR9900(A)SPI-flash有啥用: SR9900(A) SPI-FLASH仅限电脑周边做虚拟光盘使用(SPI光驱存放windows驱动) 嵌入式系统设计,小系统均无需SPI-FLASH 3:SR9900A为啥做网卡5V供电没问题,嵌入式设计要用3.3V供电: SR9900A内部5V转3.3 LDO抗压能力较弱,电脑周边手机周边应用,非DC电源供电,输入电压平稳,肯定不会有问题了啦~~~ 嵌入式设计,经常会遇到12V转5V的DCDC给芯片供电,电源上电瞬间,有时候有瞬间电压,可能远高于5V,可能会导致SR9900(A)芯片内部的5V LDO损坏,为了保证产品品质,无不良,无返修,多加一道防线,3.3V LDO给SR9900A供电,目前没有任何客户反馈有不良高,返修高的,设计,咱就一步到位,免去不必要的损失! |
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2021-04-29 16:09:21
|
显示全部楼层
50#
可以的 SR9900A 在 Linux3.14 以及更新的系统 用 USB-CDC-ECM驱动,硬件方面你用3.3V供电 (5V耐压偏低,5.5左右没问题,如果是12V转5V的 DCDC,有损坏风险,所以我们统一建议客户用3.3V给芯片供电)
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2021-04-29 16:09:51
|
显示全部楼层
51#
这个和驱动优化有关,我们在IOS Windows 下 100M 妥妥的
|
|||
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2021-04-29 16:11:03
|
显示全部楼层
52#
其实,我们的芯片本身就是3.3V 供电, 在很多应用,我们建议用3.3V 因为, 比如12V转5V dcdc 如果过来电压很高,芯片受损的风险很大, 3.3V 更安全,我们也是推荐3.3V供电
|
|