查看:
4291
|
回复:
5
|
求助管理员,是否一些立创官方的PCB封装库有错?
|
|||
brucewoo
7
主题
23
回复 |
发表于2019-03-16 03:12:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
你好,本人第一次使用立创EDA,并且第一次在嘉立创打样PCB和贴片。 出现问题如下:
如上所示,在“设计检查结果”里面,发现了很多元件的方向有误。 下图是原图
上图是原图 下图是修正后的图
上图是修正后的图 以上可见,有大量的极性元件方向错误被人工修正了。 我的疑问是,这是怎么发生的,以后怎样避免。 以MOS管AO3401A为例: 贴装原图如下:
修正后如下:
这个管使用的是立创的原理图库和PCB库,见下图:
在EDA界面的封装管理器查看如下:
在论坛上翻阅帖子,例如这个帖子: http://club.szlcsc.com/article/details_116_1.html
像这个帖子说的,那么,AO3400A的D极,画PCB库的时候应该是朝左面,而不是官方库那样朝上面。 类似的问题还存在于IC,二极管当中,如我这个案例,除了MOS管,还有4056充电IC盒二极管的方向是错的。 所以,总结来说,我希望得到解答的问题如下: 1,我的案例所出现的情况,原因是否PCB封装库画错?还是我自己的操作原因? 2,如果是PCB封装库问题,那么是否意味着,EDA里调用的“立创商城”和“立创贴片"里的库也不能尽信,务必要一个个检查? 3,AO3400A和4056这类元件,使用量应该很大,以前有其他用户提出这样的问题吗? 谢谢。 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复 |
发表于2019-03-19 13:47:05
|
显示全部楼层
4#
那么,是否理解为: 1,现在使用官方库,也只能每个都自己检查,并尽量和datasheet的包装说明,或通用规范来核对。 2,既然官方库很多都方向不对,使用时只能自己保存修改,变成自己的库在使用。 也可以自己保存一个新的方向的库,也可以不保存,生产时嘉立创会人工修正角度不对。 你看到那些后面已经对的就是人工修正了的。 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复 |
发表于2019-03-20 20:58:25
|
显示全部楼层
6#
这个要问一下嘉立创了
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|