查看: 4292  |  回复: 5
求助管理员,是否一些立创官方的PCB封装库有错?
brucewoo
7
主题
23
回复
发表于2019-03-16 03:12:59 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

你好,本人第一次使用立创EDA,并且第一次在嘉立创打样PCB和贴片。

出现问题如下:


 


如上所示,在“设计检查结果”里面,发现了很多元件的方向有误。

下图是原图

 点击查看大图

上图是原图

下图是修正后的图

 点击查看大图

上图是修正后的图


以上可见,有大量的极性元件方向错误被人工修正了。

我的疑问是,这是怎么发生的,以后怎样避免。


以MOS管AO3401A为例:

贴装原图如下:

 

修正后如下:

 


 

这个管使用的是立创的原理图库和PCB库,见下图:

 

在EDA界面的封装管理器查看如下:

 


在论坛上翻阅帖子,例如这个帖子:

http://club.szlcsc.com/article/details_116_1.html


 点击查看大图


像这个帖子说的,那么,AO3400A的D极,画PCB库的时候应该是朝左面,而不是官方库那样朝上面。


类似的问题还存在于IC,二极管当中,如我这个案例,除了MOS管,还有4056充电IC盒二极管的方向是错的。


所以,总结来说,我希望得到解答的问题如下:

1,我的案例所出现的情况,原因是否PCB封装库画错?还是我自己的操作原因?

2,如果是PCB封装库问题,那么是否意味着,EDA里调用的“立创商城”和“立创贴片"里的库也不能尽信,务必要一个个检查?

3,AO3400A和4056这类元件,使用量应该很大,以前有其他用户提出这样的问题吗?


谢谢。


brucewoo
7
主题
23
回复
发表于2019-03-18 19:17:30   |  显示全部楼层
3#
发表于2019-03-18 10:49:14  2# 这个是历史遗留问题.遗留的非常长的问题.几乎所有的SMT车间都是依照编带角度当做0度角度.但是EDA软件的并没有按照这个...

那么,是否理解为: 

1,现在使用官方库,也只能每个都自己检查,并尽量和datasheet的包装说明,或通用规范来核对。

2,既然官方库很多都方向不对,使用时只能自己保存修改,变成自己的库在使用。


另外还想问一下,这次我做SMT,订单中是选择了“人工确认极性” 这个选项。

加入我没有选这个选项,那么这次的方向错误还能检查出来吗?还是直接就贴错了才知道?


最后,请问这个帖子我这里看到是“审核中”,是帖子有什么不恰当之处吗?


谢谢回复。

brucewoo
7
主题
23
回复
发表于2019-03-19 16:37:12   |  显示全部楼层
5#
发表于2019-03-19 13:47:05  4# 那么,是否理解为:1,现在使用官方库,也只能每个都自己检查,并尽量和datasheet的包装说明,或通用规范来核对。2,...
我还有个疑问,这次我下SMT订单是选择了“人工确认极性”的,如果没有选这项,还会人工修正吗? 或者,会修正像二极管、钽电容这类不是一眼能识别方向错误的元件吗?