查看: 14102
回复: 17
有谁愿意与我们合作写单片机
凌云志
4
主题
2
回复
发表于2019-03-16 11:14:28 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
       传统的开发公司主要营收不是搞开发,而是卖单片机。我们是实体工厂,方案和硬件开发没有问题,在实际工作中发现软件开发公司合作跟不上,特别是在程序调试过程中跑来跑去,浪费了大量的时间和精力。但愿意写程序的工程师又坚决不肯发程序文件------这个担忧是可以理解的。但其实那家公司都明白,骗你写程序只能骗一次,今天骗A工程师写程序,明天骗B工程师写程序。。。这个工厂不要考虑售后服务了?这个工厂不要考虑版本升级了?如果你能理解并抓住这个痛点,我们真诚愿意与你合作。当然,不是说每开发一个新产品都保证绝对上量,我们只能尽量调查清楚客户的需求,拿我们搞试验的我们就要考虑清楚了。有兴趣可以联系15767750071
帮忙推荐MCU
8
主题
31
回复
发表于2019-12-20 09:09:02   |  显示全部楼层
13#

我觉的都要站在对方位置考虑问题,我觉的把代码什么交出来,一个产品给你体成多少的,都是扯淡。要么你就多出点钱,一次性买断,后面有更改再收费。

我的经验是:不卖方案,就买芯片,后续服务配合上。

1.先问下是否有量,没量的东西不做,要么芯片价格就卖高。

2.如果客户说有量,好,先定下芯片价格,再先打1万(根据实际自己定)预付款费用,这个费用在规定时间(比如半年或一年)内,量产到一定数量(比如100K),按每个芯片价格比例返还。如果没有达到这个量,那么这个开发费用就不还了。【重点:这个费用是可以用货款方式返还的,只要你在规定时间内达到量.相当于不需要开发费用的如果在客户指定开发周期内,功能达不到客户的要求,那么这个费用返还给客户,或者你们自己再合同中约定如何处理。

  这样对工程师来说有个保障,付出的有回报,对客户来说这个费用是可以返还的,如果他对自己的产品有信心,能做到那个量。如果客户对自己的产品没信心,他就可能不想给这个开发费。这样可以杜绝很多客户给你画饼。

3.如果产品升级,只要改动不大,就配合着更改,反正我们卖的是芯片,卖的是服务,不是卖方案。后续的服务一定跟上,让客户没有后续的顾虑。因为你就是他的工程师。