查看: 2537  |  回复: 2
RS485芯片HD588,性能媲美SN65LBX184
模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2019-03-25 20:04:28 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

杭州捷茂微研发生产的RS485芯片HD588,代表了国产RS485的ESD的最高水平,性能可以与欧美大厂媲美。

 


HD588立创商城售卖地址:

https://item.szlcsc.com/259211.html


模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2019-03-25 20:34:17   |  显示全部楼层
2#

1,电气性能试验

 

结论:两者都通过电性能测试。 


2,ESD测试。

 

测试结果:测试完±15KV之后,芯片以及A司芯片,8个方向上漏电流均无较大变化,

考虑到实际应用需求,未继续升高ESD等级进行测试。


3,EFT快速脉冲群测试。

 

  

结论:2者都可以通过4.8KV  EFT快速脉冲群测试。


4,2者芯片手册关于ESD指标的描述:

捷茂微HD588 :

 

SN65LBX184描述

手册对比结论:HD588手册描述空气放电+/-20KV强于SN65LBX184,但是SN65LBX184接触

放电+/-30KV强于HD588的+/-15KV。


由于实验没有做更高ESD的测试,从规格书看SN65LBX184接触放电ESD能力强于HD588.


看看上面的测试数据,评估你的系统要求,或许HD588可以满足你的要求。

毕竟HD588的价格大概只有SN65LBX184的50%,选择HD588会节约一半的成本,而且还支持的国产半导体。


模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2019-04-24 09:51:03   |  显示全部楼层
3#

HD588是杭州捷茂微研发和生产的RS485芯片,其抗干扰能力达到国际最高水平。

HD588大批量用于需要抗干扰能力特强的工业应用环境,性能媲美MAXI,INTERSI