查看:
4719
|
回复:
6
|
STM32F407IGT6开发板
|
|||
赛微电子
1
主题
4
回复 |
发表于2019-04-13 01:40:06
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
因研发需要自己设计一款集成一些工业接口的STM32F407IGT6开发板。 STM32F407IGT6系统电路上板载有:一个IS62WV51216BLL-55TLI RAM 扩展SRAM、支持各种触摸屏,串口屏。一个用于控制ARM联机调试的仿真JTAG接口、双路12VDC—24VDC电源输入、一路5VDC电源输入、双路250VAC/10A光耦隔离继电器控制电路、一路工业485接口、一路CAN通讯接口驱动电路、一个2.4G无线接口、一个集成wifi模块、一个集成蓝牙4.0模块、两路12VDC 微波传感器采集电路、一路集成高精准度32.768KHz RTC实时时钟、若干路集成RS232通信接口、一个USB HOST主/从机接口、一路集成K型热电偶温度采集电路、一路集成AT24C02、一路W25Q128、一路SD卡存储电路、一个有源蜂鸣器、若干个LED和若干个按键。集成多功能硬件系统于一体的工控物联网开发板,可用于现有研发阶段产品的开发,方便软件设计,硬件裁剪。 用这个板已开发多款产品,硬件全面,裁剪方便,软件模块化。 附图为手工焊接,高手勿喷
三路12V—24V直流电机驱动电路、两路12VDC—24VDC/6A电器驱动电路、一路12VDC直流无刷电机PWM调控驱动电路、两路4V—12V 42型步进电机驱动电路、一路5V—12V 54型步进电机驱动电路、一路集成2.4—10寸触摸显示屏驱动电路、集成三路12V电容式接近开关电路
直接裁剪硬件,调用模块程序完成的分析仪
单片机爱好者,执行者
|
|||
赛微电子
1
主题
4
回复 |
发表于2019-04-13 01:46:15
|
显示全部楼层
2#
单片机爱好者,执行者
|
|||
赛微电子
1
主题
4
回复 |
发表于2019-04-13 01:54:29
|
显示全部楼层
3#
下图为第一版的开发板PCB,新板打算优化布线布局
单片机爱好者,执行者
|
|||
赛微电子
1
主题
4
回复 |
发表于2019-04-13 01:56:59
|
显示全部楼层
4#
开发板用AD看3D图
单片机爱好者,执行者
|
|||
赛微电子
1
主题
4
回复 |
发表于2019-11-17 00:27:52
|
显示全部楼层
6#
你好,用的是AD16的版本,主要是平时习惯用3D查看,积累下来的
单片机爱好者,执行者
|
|