查看: 6195  |  回复: 9
GD32 MCU 开发板 Workshop 报告:按键控制四个LED,并使用串口发送信息
点灯师6
1
主题
4
回复
发表于2019-05-07 22:32:14 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

 

    使用GD32E231开发板,使用Wakeup按键控制四个LED灯的亮灭,按下一次,LED亮度翻转一次。串口使用PA9,PA10。


设计框图:

 


软件流程图:

 点击查看大图

实物图:

 点击查看大图

上电之后LED状态:

 


按键按下之后LED状态:

 点击查看大图



串口发送数据: 


GD32_Demo (2).zip 

zhoujian
0
主题
12
回复
发表于2019-05-13 22:43:02   |  显示全部楼层
8#
发表于2019-05-11 21:49:45  7# 你这是没有装软件包你去21ic上面找到他们的E3321系列包装一个就好了在上面我发的有一个链接

安装哪个软件包?是下面这个吗?我安装了,但是还是不行

 

提示如下:

*** Using Compiler 'V5.06 update 1 (build 61)', folder: 'd:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'GD32E231C_START'
Error instantiating RTE components
Error #543: Device () not found, pack '' is not installed
Error #540: 'ARM::CMSIS:CORE:5.0.2' component is not available for target 'GD32E231C_START'
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:00

是不是还少安装了什么?


zhoujian
0
主题
12
回复
发表于2019-05-14 18:45:59   |  显示全部楼层
10#
发表于2019-05-13 23:30:02  9# 他这个错误大概是说实例化RTE组件时出错错误#543:未找到Device(),未安装pack''错误#540:'ARM:...

 搞不懂,,,还是用ST的吧!!这开发板就这个问题搞了几天搞不定。。。没法用了。点击查看大图