查看:
6196
|
回复:
9
|
GD32 MCU 开发板 Workshop 报告:按键控制四个LED,并使用串口发送信息
|
|||
点灯师6
1
主题
4
回复 |
发表于2019-05-07 22:32:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用GD32E231开发板,使用Wakeup按键控制四个LED灯的亮灭,按下一次,LED亮度翻转一次。串口使用PA9,PA10。 设计框图:
软件流程图:
实物图:
上电之后LED状态:
按键按下之后LED状态:
串口发送数据: |
|||
Y一ang
2
主题
22
回复 |
发表于2019-05-09 19:05:26
|
显示全部楼层
3#
请教一下,环境要装哪几个,官方demo都编译不了,下了arm5.0.4的库,提示我找不到gd32单片机,菱形是黄色的
发错了,在官方解疑贴又发了,知道的话也回复下。 |
|||
Y一ang
2
主题
22
回复 |
发表于2019-05-11 20:23:40
|
显示全部楼层
6#
*** Using Compiler 'V5.06 update 3 (build 300)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Rebuild target 'GD32E231C_START' Error instantiating RTE components Error #543: Device () not found, pack '' is not installed Error #540: 'ARM::CMSIS:CORE:5.0.2' component is not available for target 'GD32E231C_START' Target not created. Build Time Elapsed: 00:00:01 请问你是mdk几? |
|