查看: 1598  |  回复: 2
GD32 MCU 开发板 Workshop 报告:NTC电阻测量

主题

回复
发表于2019-05-18 15:35:24 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

方案简介

本方案以GD32E231为主控,GD32E231C-Start开发板 作为主控板,利用ADC采样热敏电阻,通过串口通信在计算机终端上显示

GD32E231CxT6产品介绍


1.GD32E231CxT6主要规格

GD32E23x系列器件是基于ARM®Cortex?-M23处理器的32位通用微控制器。Cortex?-M23处理器的 所有存储访问,根据不同的目的和目标存储空间,都会在AHB总线上执行。存储器的组织采用了ARMv8M结构,预先定义的存储器映射和高达4 GB的存储空间,充分保证了系统的灵活性和可扩展性。

2GD32E231CxT6系统架构

 点击查看大图

三 功能实现

1。硬件

 

2。软件流程

a。系统配置

b。配置Control控制引脚。PA6

c。配置ADC1ADC2引脚。PA1,PA2

d。串口配置

eLED1闪烁并点亮 PA7

f。获得两个ADC测量值

g。计算温度。

h。发送数据

ILED1灯灭

J。间隔10s重复e步骤。

四 演示照片

 点击查看大图

 点击查看大图

五 代码分享(粘贴部分代码,主要以压缩包的形式)

GD32E23x_Demo_Suites_V1.0.1.zip 


主题

回复
发表于2019-05-18 15:36:47   |  显示全部楼层
2#
我的程序可以编译。没有删减代码。

主题

回复
发表于2019-05-18 18:22:10   |  显示全部楼层
3#

 不知道为什么,GD-Link无法使用。FlyMcu也无法下载软件到开发板上。只有GigaDevice_MCU_ISP_Programmer串口下载调试工具能连接上开发板,对这个软件功能不熟,没敢用,担心会刷坏开发板的BOOT。后来决定用开发工具的功能看看,点击keil5——》Flash——》Download。成功下载软件。

希望这点经验能帮助我们的立创小伙伴们。