查看: 1160  |  回复: 0
GD32 MCU 开发板 Workshop 报告-水洗空气净化器

主题

回复
发表于2019-05-18 20:50:02 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

GD32E231 开发板试用 分享之 水洗净化器

一、      开发板开箱图

数据线

 

开发板

 

 

组合

 

二、      2 GD32 U MCU 产品的介绍

? GD32 MCU 主要规格

    作为32位机中,GD的产品相对比较成熟,,各种配置比较完善,同时外设的类型和数量非常丰富:UARTx2,I2Cx2,SPIx2,TIMERx7,GPIOx37,CMPx1,OP-AMPx2,EXTIx16,ADCx12等等数量和种类比较齐全,基本能满足一般产品的要求。

? GD32 MCU 各模块的性能优势

封装相对比价合适,对于量产产品可以降低故障率,可以减小生产难度,提高一次下线率,同时相对东软、中颖电子价格也合适,比STM的优势一览无余,有些GD产品可以和STM实现pin对pin。便于硬件移植。抗干扰能力从指标上看还是比较不错的。

 

三、      方案介绍和系统系统框图

    基于目前公司产品,期望通过GD32产品实现,其数量足够的UART口,高速的时钟系统提高了实时性。功耗相对也较低。

产品设计概况:使用GD的uart和ad实现对PM2.5/甲醛的检测,通过AD实现对温湿度的检测。通过对以上数据的分析控制吸水电机和风机的运行,控制UV灯的工作,完成产品的基本功能。通过UART口实现云服务,完成APP对机器的控制和数据采集、联动。

 

  

 四、 照片示例和功能的实现

介绍功能实现的步骤,并配对应图片


五、 代码分享

       目前手里有项目正在开发,暂时无法全部完成原理图和版图设计程序调试,预计完成时间8月中旬