查看: 1822  |  回复: 0
GD32 MCU 开发板 Workshop 报告: 温湿度远程监控
chenbourne
1
主题
5
回复
发表于2019-05-19 22:42:14 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

一、方案简介

本方案基于GD32E231 Cortex-M23内核的MUC为主控;采集温湿度进行本地显示并通过WiFi上传至云平台,进行远程监控。温湿度传感器采用DHT11;通信部分采用WIFI模块ESP12F;显示部分采用0.96寸的OLED显示屏。

二、GD32 MCU产品介绍

1. 系统及存储器架构
GD32E23x系列器件是基于ARM® Cortex?-M23处理器的32位通用微控制器。 Cortex?-M23处理器的所有存储访问, 根据不同的目的和目标存储空间,都会在AHB总线上执行。存储器的组织采用了ARMv8M结构,预先定义的存储器映射和高达4 GB的存储空间,充分保证了系统的灵活性和可扩展性。 

1.1. ARM Cortex-M23 处理器
Cortex?-M23处理器是一个低功耗32位处理器。 适用于需要一个区域优化处理器来进行深度嵌入式应用的场景。 Cortex?-M23处理器为开发人员提供了显著的好处,包括:
-  一个简单的体系结构,易于学习和编程;
超低功耗、 高效节能;
优秀的代码密度;
确定性、 高性能中断处理;
向上兼容Cortex-M处理器家族系列;
Cortex?-M23处理器通过精简强大的指令集和广泛优化的设计提供高效处理能力,提供包括单周期乘法器和17周期分频器的高端处理硬件。
Cortex?-M23处理器高度集成了一个可配置的嵌套矢量中断控制器(NVIC),以提供业界领先的中断性能。
下面列出由Cortex?-M23提供的一些系统外设:
低延迟,高速外设I/O端口;
向量表偏移寄存器;
断点单元;
数据观测点;
串行调试接口。 

1.2. 系统架构
GD32E23x 系列器件的系统架构如下图所示。 该 AHB 矩阵是一个基于 AMBA 5.0 AHB-LITE的多层总线, 这个结构使得系统中的多个主机和从机之间的并行通信成为可能。 该 AHB 矩阵中包含属于 Cortex?-M23 内核的 AHB 总线,以及内核外的 DMA 共 个主机。 该 AHB 矩阵还连接了 个从机,分别为: FMC、内部 SRAM、 AHB1 和 AHB2AHB2 连接 GPIO 端口。 AHB1 连接 AHB 外设, 包括 个 AHB-APB 总线桥。 AHB-APB 总线桥提供了 AHB1 和两条 APB 总线之间的全同步连接。两条 APB 总线连接了所有的 APB 外设。 

三、方案介绍+系统框图


1.方案介绍:
采用GD32E231C8T6作为主控,通过引脚PB8单总线的方式与温湿度传感器DHT11通信实时采集温湿度。通过IIC(PB11-SCL、PB10-SDA)通信方式把采集到的温湿度实时显示在0.96寸OLED屏上。用USART(PA9、PA10)与WiFi模块ESP-12F通信,把数据发送到物联网监控云平台TLink。用户通过浏览器可以随时观察温湿度值。


2.程序流程图

 

3.系统框图

 点击查看大图


四、实验照片

1. OLED实时显示的数据
  点击查看大图

2. TLink云平台实时显示的数据与OELD屏显示一致


点击查看大图


五、程序代码

GD32E231-WIFI.zip 


6666666666666666666666666666666