查看: 1790  |  回复: 0
CWDM光模块:史上最全面的介绍在这里
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2019-05-21 16:54:38 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

随着光通信的发展,光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有QSFP28光模块、SFP光模块、QSFP+光模块、CXP光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用。而在本文中在,易飞扬通信给大家介绍的是CWDM光模块。

 

CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。

 

那么,CWDM光模块又是何物?

 

CWDM光模块是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM复用器/解复用器一起使用时,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm至1610nm)的多个数据通道来增加网络容量。

 

CWDM的优点有哪些?

 

CWDM的最重要的优点是设备成本低。除此之外,CWDM的另一个优点是可以降低网络的运营成本。由于CWDM设备体积小、功耗低、维护简便、供电方便,可以使用220V交流电源。由于其波长数较少,所以板卡备份量小。使用8波的CWDM设备对光纤没有特殊要求,G.652、G.653、G.655光纤均可采用,可利用现有的光缆。 CWDM系统可以显著提高光纤的传输容量,提高对光纤资源的利用率。城域网的建设都面临着一定程度的光纤资源的紧张或租赁光纤的昂贵价格。目前典型的粗波分复用系统可以提供8个光通道,按照ITU-T的G.694.2规范最多可以达到18个光通道。

 

CWDM的另一个优点是体积小、功耗低。CWDM系统的激光器无需半导体制冷器和温度控制功能,所以可以明显减小功耗,如DWDM系统每个激光器要消耗大约4W的功率,而没有冷却器的CWDM激光器仅消耗0.5W的功率。CWDM系统中简化的激光器模块使得其光收发一体化模块的体积减小,设备结构的简化也减小了设备的体积,节约机房空间。

 

CWDM光模块的种类有哪些?

 

1)CWDM SFP光模块

CWDMSFP光模块是一种结合了CWDM技术的光模块。与传统的SFP类似,CWDM SFP光模块是一种插入到交换机或路由器SFP端口的热插拔输入/输出设备,并且通过这个端口与光纤网络连接。它是一种经济且高效的网络连接解决方案,广泛用于校园、数据中心以及城域网中的千兆以太网和光纤通道(FC)等网络应用。

 

2)CWDM GBIC(千兆位接口转换器)

GBIC是一种可热插拔输入/输出设备,插入千兆位以太网端口或插槽,完成网络连接。GBIC是也是一种收发器标准,通常与千兆以太网和光纤通道配合使用,主要应用于千兆以太网交换机和路由器。从标准LH部分上进行一个简单的升级,使用有特定波长的DFB激光器,促进了CWDM GBIC光模块和DWDM GBIC光模块的发展。GBIC光模块通常用于千兆以太网光纤传输,但是在某些情况下也会被涉及,例如2.5Gbps左右的光纤网降速,升速以及多重速率的传输应用。

 

GBIC光模块可热插拔,这个特性配合量身定制设计的外壳,使得仅仅通过插入一个GBIC光模块,就能实现从一种类型的外部接口转换到另一种类型外部接口的连接。通常,GBIC往往与SC接口的连接器配合使用。

 

3)CWDM X2

CWDM X2光模块,用于CWDM光数据通信,如10G以太网和10G光纤通道应用。CWDM X2光模块波长可从1270nm到1610nm,CWDMX2光模块符合MSA标准,它支持的传输距离可达80公里,连接双工SC单模光纤跳线。

 

4)CWDM XFP光模块

CWDM XFP光模块和CWDM SFP+光模块主要区别在于外观,CWDM XFP光模块比CWDM SFP+光模块要大一些,CWDM XFP光模块遵从的协议是XFP MSA协议,而CWDM SFP+光模块遵从的是IEEE802.3ae、SFF-8431、SFF-8432协议。

 

5)CWDM SFF(小型)

SFF的是首款商用小型光模块,只占常规的SC型的一半空间。CWDM SFF光模块已将应用范围从百兆提升到2.5G。生产SFF光模块的厂家已经不多,现在市场上基本都是SFP光模块。

 

6)CWDM SFP+光模块

CWDM SFP+光模块通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,通过一根光纤进行传输,从而节约光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复光信号进行分解。CWDM SFP+光模块分为18个波段,从1270nm~1610nm,每两个波段之间相隔20nm。

 

以上就是易飞扬通信对于CWDM光模块的介绍。易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列XXX产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(https://www.gigalight.com/cn/)。