查看:
1345
|
回复:
0
|
低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?25G光模块VS100G光模块
|
专说光通信
281
主题
5
回复 |
发表于2019-05-24 17:45:53
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
随着通信市场的快速发展,光模块涌现出大量不同的封装和不同的速率。而100G光模块因具有较高的速率和较小的封装成为市场的宠儿,但是,在高速率横行的情况之下,低速率光模块依然坚强的活着。那么,低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍25G光模块和100G光模块。
25G光模块介绍
25G以太网根据IEEE 802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。
而25G SFP28光模块就是传输速率是25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。
25G SFP28光模块的技术发展
25G SFP28光模块主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE 802.3工作组于2014年7月提出,并在2016年6月全部修订完毕。25G以太网技术为数据中心带来的最大的优势是能够将带宽和端口密度最大化,并且它也能采用25Gb/s的单通道物理层技术实现100Gb的数据传输。
25G SFP28光模块的特点和优势
25G SFP28光模块的最佳输入/输出(I/O)性能和光纤容量是10G以太网性能的2.5倍,并且具有更高的端口密度,还可以通过减少ToR交换机和线缆数量来节约运营成本。和100G光模块相比,25G SFP28光模块的损耗也更小。此外,25G SFP28光模块可以使用2条光纤通道达到50G的传输速率,相比使用4条10G光纤通道实现40G的光模块来说,25G SFP28光模块无疑成为了更好的选择。
100G光模块介绍
100G以太网标准的诞生
早在2006年,IEEE就成立了以研究制定下一代高速以太网100G标准为目标的HSSG(Higher Speed Study Group),但因研究人员对100G与40G以太网标准的分歧,最终HSSG制定一个包含40G和100G两个速度的标准。随着IEEE的40G/100G以太网标准的发布,人们对数据中心、运营商网络等密集高性能计算环境应用中的宽带需求得以满足,同时也推动了万兆以太网的普及,可以提供更多的万兆链路汇聚。
什么是100G光模块?
100G光收发模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。
100G光模块封装有哪些?
100G光模块根据封装方式的不同,可以分为CFP/CFP2/CFP4光模块和QSFP28光模块。QSFP28是目前100G光模块的主流封装方式,CFP/CFP2/CFP4是早期的100G光模块封装方式。
100G光模块优势
1、CFP光模块支撑全C波段波长可调,能完成链路检测,选用了共同的光双二进制调制格局ODB,便利布置,功耗小于24W。
2、CFP2光模块的体积为CFP的二分之一,它的集成度是CFP的2倍,能够完成根据SOA完成宽动态输入范围内安稳的接纳灵敏度,支撑全面 CFP光模块,其功耗低于9W。
3、CFP4光模块的体积为CFP2的二分之一,它的集成度又是CFP2的两倍,前板端口密度也较CFP2提高了一倍。CFP4光模块 MSA协议,支撑和CFP2与CFP2s同样的速率,传输功率显着提高,但耗电量大幅下降,仅为本来的一半左右,体系本钱方面也比CFP2更低。另外CFP4光模块选用4*25的形式,通过4个25G通道,完成100G传输,传输功率更高,安稳性更强。
4、QSFP28光模块的封装样式比CFP4光模块更小。QSFP28光模块工作时的功耗一般不超过3.5W,运用QSFP28光模块能够不通过40G直接从25G升级到100G,本钱更低。
不同封装、速率的光模块在不同的场景中发挥着不一样的作用,并且25G相对40G升级100G网络更具优势.
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列XXX产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(https://www.gigalight.com/cn/)。 |
|