查看:
25119
回复: 15 |
内置晶振,外围精简的 USB转串口芯片CH340N和CH340C
|
|||
|
发表于2019-06-03 15:02:34
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 极具特点的CH340N和CH340C是对USB转串口芯片CH340型号的扩充,其中CH340N芯片为SOP-8小封装、且内置晶振可以有效节约产品成本与PCB面积。 CH340C型号特点为内置晶振,可以看做芯片CH340G的免晶振版本,在使用CH340G或CH340B的设计中一般电路不做改动也可以使用CH340C。(CH340G原电路不焊接晶振和旁路电容即可)
芯片特点与优势 1、 串口波特率支持50~2Mbps; 2、 串口支持5/6/7/8个数据位、1/2个高电平停止位,支持奇/偶/标志/空白校验; 3、 支持5V与3.3V串口电平; 4、 支持USB挂起低功耗状态; 5、 超小封装,型号:CH340N为SOP-8、CH340C为SOP-16; 6、 内置晶振,外围精简; 7、 操作系统支持Windows/Android/Linux/macOS等;
应用电路参考 |
|||
|
发表于2019-06-04 09:22:45
|
显示全部楼层
3#
CH340N 和 CH330N 的封装和功能是完全相同的。
|
|||
|
发表于2019-06-04 11:12:11
|
显示全部楼层
5#
这种SOP封装的一般都是管装。
|
|||
|
发表于2019-06-10 09:39:11
|
显示全部楼层
8#
V3引脚的电容是用于USB电源退耦,理论区间在 0.01~0.1uF,实际效果建议用0.1uF,会更好。
|
|||
|
发表于2019-06-24 09:58:31
|
显示全部楼层
10#
有问到驱动问题的朋友,对于CH340和CH341芯片,实现USB转串口功能应用时使用的都是同一个驱动,名称为:CH341SER
|
|