查看: 25116
回复: 15
内置晶振,外围精简的 USB转串口芯片CH340N和CH340C

主题

回复
发表于2019-06-03 15:02:34 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

极具特点的CH340NCH340C是对USB转串口芯片CH340型号的扩充,其中CH340N芯片为SOP-8小封装、且内置晶振可以有效节约产品成本与PCB面积。 CH340C型号特点为内置晶振,可以看做芯片CH340G的免晶振版本,在使用CH340G或CH340B的设计中一般电路不做改动也可以使用CH340C。(CH340G原电路不焊接晶振和旁路电容即可)

 



芯片特点与优势

1、  串口波特率支持50~2Mbps;

2、  串口支持5/6/7/8个数据位、1/2个高电平停止位,支持奇//标志/空白校验;

3、  支持5V3.3V串口电平;

4、  支持USB挂起低功耗状态;

5、  超小封装,型号:CH340NSOP-8CH340CSOP-16

6、  内置晶振,外围精简;

7、  操作系统支持Windows/Android/Linux/macOS等;


应用电路参考

 

主题

回复
发表于2020-11-25 18:40:19   |  显示全部楼层
11#

自己弄的CH340N,接上电脑出现感叹号,错误代码43

接其它的CH340可以正常用,,,,,,这咋办


主题

回复
发表于2020-11-25 18:40:34   |  显示全部楼层
12#