查看: 12428
回复: 7
超小封装,外围超精简,自带防电流倒灌USB转串口芯片CH340K发布啦
WCHTECH39
3
主题
7
回复
发表于2019-06-03 15:06:43 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

概述

沁恒电子新推出一款高性能USB转串口桥接芯片CH340K,相较于其他USB转串口芯片,CH340KTXDRXDRTS信号引脚均内置二极管,用于减少独立供电时与外围通讯设备的 I/O 引脚之间的电流倒灌。专用于MCU下载以及需要避免芯片间电流倒灌的应用场景;

使用CH340K除了消除电流倒灌的危害以外,芯片自身的ESSOP小封装以及内置时钟等特性还可以有效节约产品成本与PCB面积。


芯片特点与优势

1、  TXDRXDRTS信号脚内置二极管;

2、  串口波特率支持300~230400bps;

3、  串口支持5/6/7/8个数据位、1/2个高电平停止位,支持奇//标志/空白校验;

4、  支持5V3.3V串口电平;

5、  支持USB挂起低功耗状态;

6、  超小封装,型号:ESSOP-10

7、  内置晶振,外围精简;

8、  操作系统支持Windows/Android/Linux/macOS等;


应用电路参考


 


电路说明:

1、  如上电路可直接用于串口通讯或者单片机的串口下载;

2、  用于串口下载时支持多种MCU下载方式,适用方式如:

a)         使用VDD为外部供电,VDD电源通过DTR引脚进行控制;

b)        使用DTR引脚在下载过程中对单片机复位;

c)         通过RTSDTR引脚的组合控制完成BOOT控制和复位功能;

实事求是,积极进取。热爱生活,热爱工作。
huarana
2
主题
16
回复
发表于2019-06-04 15:32:13   |  显示全部楼层
2#

这个片子什么时候量产?


这个比较符合我的应用。终于想起来RTS +DTR组合了。   可以用于stm32一键烧写


huarana
2
主题
16
回复
发表于2019-06-04 15:33:16   |  显示全部楼层
3#
另外,波特率是不是太低了点? 最少也要能支持到1M级别啊