查看:
12430
回复: 7 |
超小封装,外围超精简,自带防电流倒灌USB转串口芯片CH340K发布啦
|
|||
WCHTECH39
3
主题
7
回复 |
发表于2019-06-03 15:06:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 沁恒电子新推出一款高性能USB转串口桥接芯片CH340K,相较于其他USB转串口芯片,CH340K在TXD、RXD与RTS信号引脚均内置二极管,用于减少独立供电时与外围通讯设备的 I/O 引脚之间的电流倒灌。专用于MCU下载以及需要避免芯片间电流倒灌的应用场景; 使用CH340K除了消除电流倒灌的危害以外,芯片自身的ESSOP小封装以及内置时钟等特性还可以有效节约产品成本与PCB面积。
芯片特点与优势 1、 TXD、RXD与RTS信号脚内置二极管; 2、 串口波特率支持300~230400bps; 3、 串口支持5/6/7/8个数据位、1/2个高电平停止位,支持奇/偶/标志/空白校验; 4、 支持5V与3.3V串口电平; 5、 支持USB挂起低功耗状态; 6、 超小封装,型号:ESSOP-10; 7、 内置晶振,外围精简; 8、 操作系统支持Windows/Android/Linux/macOS等;
应用电路参考
电路说明: 1、 如上电路可直接用于串口通讯或者单片机的串口下载; 2、 用于串口下载时支持多种MCU下载方式,适用方式如: a) 使用VDD为外部供电,VDD电源通过DTR引脚进行控制; b) 使用DTR引脚在下载过程中对单片机复位; c) 通过RTS和DTR引脚的组合控制完成BOOT控制和复位功能;
实事求是,积极进取。热爱生活,热爱工作。
|
|||
WCHTECH39
3
主题
7
回复 |
发表于2019-06-04 16:06:23
|
显示全部楼层
4#
芯片已经量产了,可以直接联系沁恒原厂申请样品和评估板测试。
实事求是,积极进取。热爱生活,热爱工作。
|
|||
WCHTECH39
3
主题
7
回复 |
发表于2019-06-04 16:10:31
|
显示全部楼层
5#
波特率无法支持较高的原因是因为IO口上内置了二极管,在高波特率下上升沿会比较慢,会和部分芯片串口通信不正常的情况。所以,建议是230400,实际上可支持以实测为准。
实事求是,积极进取。热爱生活,热爱工作。
|
|