查看: 4773  |  回复: 10
可贴片元件,好多都缺料:AO3460, HT7340-2, PIC16F716
Frank1971
3
主题
7
回复
发表于2019-06-20 12:00:26 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

可贴片元件库里,缺料: C33857:AO3460 ;  C182030:HT7340-2;  C176327:PIC16F716; C92032:470NH ±5% 0805 

有一个愿望:需要的元件都在。虽然明知这是不可能的。但是,起码, 要不断增加吧。

曾经有过的,隔1一个月却没有了,希望补充库存。

日创科技
7
主题
84
回复
发表于2019-06-20 17:19:16   |  显示全部楼层
2#
日创科技
7
主题
84
回复
发表于2019-06-24 11:04:41   |  显示全部楼层
6#
发表于2019-06-21 09:35:41  4# C14436:Si24R1这个元件立创商城补货到江苏仓库去了.暂时还没办法使用江苏仓库的物料.

这种情况怎么办呢?Si24R1估计还要多久才能在SMT上有货呢?

我们也是急用;

日创科技
7
主题
84
回复
发表于2019-10-16 13:42:35   |  显示全部楼层
7#
发表于2019-06-21 09:35:41  4# C14436:Si24R1这个元件立创商城补货到江苏仓库去了.暂时还没办法使用江苏仓库的物料.
@JLCSMT,你好,C14436:Si24R1这个元件,已经在SMT缺货2个月+咯;
日创科技
7
主题
84
回复
发表于2019-10-17 08:54:17   |  显示全部楼层
9#
发表于2019-10-16 14:58:11  8# 这个元器件是立创商城提供库存,SMT部门还没有单独备货,这个用量比较冷门.
其实并不冷门的,基本每次SMT上货后,在1~2周就消化掉了;包括RFX2401C也是,都有一定的需求;当然,如果你只考虑立创商城上的销量,确实不大,很多时候,客户用量达到一定数量后,都会直接找供应商,能获取更好的价格优惠;而在SMT那里,即使贵点,对于小批量及样品来说,也是值得的;