查看:
6540
|
回复:
7
|
USB转多串口方案
|
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2019-07-04 10:22:48
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
方案概述 我司提供多种USB转串口芯片与应用方案,支持USB转1串、2串、4串、8串、16串等。 WCH芯片提供的串口默认为TTL电平,通过电平转换芯片可以灵活转换为RS-232、RS-422、RS-485等各类电平,充分满足您多套方案、各式设备、多种场合的不同需求。 USB转多串口方案支持Windows/Android/Linux/MacOS 等操作系统,其中,CH9326、CH9343与CH9342免驱,CH340/CH341、CH9344、CH943X在使用时需要安装VCP(虚拟串口)驱动。
方案特点 TTL串口电平支持5V与3.3V。 支持5、6、7或8个数据位,1或2个停止位。 支持奇、偶、无校验、Mark和Space校验。 波特率支持50~921600bps不等,具体参考选型表。 各串口内置发送与接收FIFO,相互独立,互不干扰。
方案选型
应用场景
有需求请联系沁恒销售:李先生 18913936815 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
微风吹过山野
1
主题
22
回复 |
发表于2019-09-10 23:16:36
|
显示全部楼层
5#
正好需要,,,
|
|