查看: 6968  |  回复: 4
SE5120替代TLV1117大电流超低压差低功耗LDO
月亮照进现实
5
主题
13
回复
发表于2019-07-24 14:44:04 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

SE5120 是一款低功耗,超低压差100mA@30mV,超大电流1.5A(Ilimit=1.8A)LDO稳压电源芯片

购买样品链接(若需其他电压请联系我们):https://item.szlcsc.com/388096.html



替代(XX9110,TLV1117,RT9183)AMS1117用于需要低压差的应用中,电流驱动能力更强,温度更低,静态功耗较小100倍。

负载动态响应,电源动态响应好。

输出文波只有13mV



SE5220为可调版本ADJ,提供SOT23-5,PSOP8不同散热功耗的封装形式。

可直接替换 AP7365,AP2127,AP2114。

最低可调0.8V,提供低压输出应用,更小压差,更低功耗,负载能力更强。

购买样品链接:https://item.szlcsc.com/388097.html


w19325
0
主题
1
回复
发表于2021-10-12 16:37:47   |  显示全部楼层
5#
哪位大侠知道SE5120的工作允许的环境温度区间是多少?谢谢