查看: 6972  |  回复: 4
SE5120替代TLV1117大电流超低压差低功耗LDO
月亮照进现实
5
主题
13
回复
发表于2019-07-24 14:44:04 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

SE5120 是一款低功耗,超低压差100mA@30mV,超大电流1.5A(Ilimit=1.8A)LDO稳压电源芯片

购买样品链接(若需其他电压请联系我们):https://item.szlcsc.com/388096.html



替代(XX9110,TLV1117,RT9183)AMS1117用于需要低压差的应用中,电流驱动能力更强,温度更低,静态功耗较小100倍。

负载动态响应,电源动态响应好。

输出文波只有13mV



SE5220为可调版本ADJ,提供SOT23-5,PSOP8不同散热功耗的封装形式。

可直接替换 AP7365,AP2127,AP2114。

最低可调0.8V,提供低压输出应用,更小压差,更低功耗,负载能力更强。

购买样品链接:https://item.szlcsc.com/388097.html


月亮照进现实
5
主题
13
回复
发表于2020-08-17 10:43:48   |  显示全部楼层
3#
发表于2020-07-24 17:21:03  2# 经过测试,此芯片上电有过冲,最高电压有4.16V,选型的要注意
能告诉下测试上电电压条件和输出电压调整的版本吗?是否是带载还是空载?
月亮照进现实
5
主题
13
回复
发表于2020-08-17 16:09:34   |  显示全部楼层
4#
发表于2020-07-24 17:21:03  2# 经过测试,此芯片上电有过冲,最高电压有4.16V,选型的要注意

实际测试中,电阻负载和电子负载CC模式下都是无过冲情况的。