查看:
6970
|
回复:
4
|
SE5120替代TLV1117大电流超低压差低功耗LDO
|
月亮照进现实
5
主题
13
回复 |
发表于2019-07-24 14:44:04
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SE5120 是一款低功耗,超低压差100mA@30mV,超大电流1.5A(Ilimit=1.8A)LDO稳压电源芯片 购买样品链接(若需其他电压请联系我们):https://item.szlcsc.com/388096.html
替代(XX9110,TLV1117,RT9183)AMS1117用于需要低压差的应用中,电流驱动能力更强,温度更低,静态功耗较小100倍。 负载动态响应,电源动态响应好。 输出文波只有13mV。 SE5220为可调版本ADJ,提供SOT23-5,PSOP8不同散热功耗的封装形式。 可直接替换 AP7365,AP2127,AP2114。 最低可调0.8V,提供低压输出应用,更小压差,更低功耗,负载能力更强。 购买样品链接:https://item.szlcsc.com/388097.html
|
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2020-07-24 17:21:03
|
显示全部楼层
2#
经过测试,此芯片上电有过冲,最高电压有4.16V,选型的要注意
|
|