查看:
11514
回复: 19 |
求推荐一个12V降3.3V的线性稳压,不能兼容AMS1117
|
在夹缝中生存
5
主题
13
回复 |
发表于2019-08-04 11:21:26
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
产品布局是24V降12V用DCDC,12V降3.3V用AMS1117,3.3V主要是STM32和一些运放,电流估计30mA。 不知道采购从哪来买的1117,最高耐压估计不到12V,批量性烧毁。 干脆选一个市面上不常见稳压芯片,反正就是不能兼容AMS1117,直接断了采购改供应商的机会。 |
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2019-10-10 09:28:16
|
显示全部楼层
12#
78M33? 不过你估计的30mA电流靠谱么? 最好串个0.1欧电阻, 然后实测一下压降, 看看到底是多大电流. stm32f103全速运行记得要51mA吧... 如果电流大了最好再弄一个DCDC给stm32用, 或者24V用DCDC降到5V, 5V用LDO降到3.3V. |
|