查看:
86217
回复: 142 |
【免费赠送】USB和Touchkey单片机CH554评估板免费发放活动
|
|||
|
发表于2017-05-05 16:43:42
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
活动形式:免费发放CH554T测试板由立创论坛网友试用 试用重点: USB主从、触摸按键 活动测试板:CH554T测试板 数量:20块(包邮) CH554系列特点:1、超高性价比,最小封装仅1元出头(带USB和Touchkey)
2、超小型MSOP10封装,可做进USB插头里 CH554简介:
增强型E8051内核 14KB CodeFlash、2KB Bootloader 1KB RAM、128B DataFlash 支持USB和串口ISP,无需硬件烧录器 USB2.0全速HOST/DEVICE 支持15个触摸按键 内置Type-C CC控制器 4通道8位ADC 2路UART、1路SPI 内置晶振 CH554系列完整型号:
典型应用:Type-C线缆、小家电、手持设备、一卡通系统、仪器仪表 资料下载: CH554技术手册下载:CH554DS1.PDF CH554开发包(例程、评估板说明)下载: 点此下载 CH554系列应用实例参考:点此参考 申请要求: 1、会积极测试,有项目应用更好 2、注册立创论坛账号,浏览立创论坛; 3、跟帖回复申请,下载认真填写此WCH样品申请表.zip 并发送至邮箱:1258305301@qq.com 4、在立创论坛分享使用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等) 5、希望申请到测试板的网友可以物尽其用,不要让开发板孤独的待在角落里,谢谢大家! ^_^ 活动流程安排:
(一) 申请时间:2017年5月5日——2017年5月16日, 跟帖回复,填写申请表发送至1258305301@qq.com, 活动结束后会从所有申请者中选取20名发放CH554T评估板测试,发放名单(论坛ID)会在跟帖中公布。 (二)测试板发放时间:2017年5月16日开始逐渐安排快递发出(假期顺延) 未申请到CH554T测试板的网友若有需求可直接在立创商城购买样品测试, 注: 本次活动最终解释权归江苏沁恒所有 本次活动发放评估板产生的运费由江苏沁恒承担 CH554测试板实物图:
CH554T测试板数量暂定20块,如果网友反馈较好后期会再进行活动。 |
|||
|
发表于2017-07-18 10:10:39
|
显示全部楼层
73#
我也想用,不过我只会arduino |
|||
|
发表于2017-07-18 12:06:38
|
显示全部楼层
76#
ch330 sop8这芯片,驱动是否能够更新一下专用的啊? 兼容安装法,让我等强迫症人士无法接受…… |
|||
|
发表于2017-07-19 21:43:17
|
显示全部楼层
79#
我解剖了一下你们的驱动,其实只是330的VID PID和341不一样,你们再inf里边增加对应字段,然后更新一下认证签名文件就好了啊。 不然,我东西给了客户,还得再写一个说明文档,让他们怎么以兼容模式手动安装驱动,这就有点掉份了 |
|||
|
发表于2017-07-19 22:39:25
|
显示全部楼层
80#
另外请教一个问题: 我有一个小控制板产品,需要进行生产环节的测试,以前的方案是用一台电脑,然后安装一个串口助手,然后把产品插在usb延长线上,然后操作串口助手,发送相关指令过去进行测试。 那么问题来了,有没有USB-HOST主机芯片,能够识别我的产品上的usb转串口(现在用的是CH330DS),然后我通过usb HOST这边,用单片机通过按钮控制usbhost发送指令到产品那边去测试? 研究了一下,原本打算用CH9350DS做HOST,用mcu通过ttl串口给USBHOST发送指令到产品的CH330.。。。后来仔细研究了一下,好像行不通啊。 |
|||
|
发表于2017-07-20 19:42:20
|
显示全部楼层
83#
非常感谢你提供的资料。我仔细研究去 |
|||
|
发表于2017-07-20 19:45:37
|
显示全部楼层
84#
我这里说的是CH330DS芯片用CH341的驱动,在windows10 x64下边,必须用手动兼容方式进行安装。
安装过程如下: 1、先安装这个驱动程序CH341SerSetup.rar 2、插入硬件。等待设备管理器认出串口。 3、拔掉硬件,等待1分钟后再插入。 4、设备管理器出现感叹号串口设备。 5、右击感叹号设备, 更新驱动,浏览我的计算机以查找驱动,让我从计算机上的可用驱动程序列表选取, 显示所有设备,从磁盘安装,浏览C盘C:\WCH.CN\CH341SER文件夹,选中CH341SER.INF,打开并确定, 选中列表框内其中的CH340,下一步并选“是” 6、到此,驱动安装成功。 |
|||
|
发表于2017-07-21 16:04:14
|
显示全部楼层
86#
我解开你们的驱动看过,芯片VIDPID对应不上,这肯定不行的。
|
|||
|
发表于2017-07-24 10:57:08
|
显示全部楼层
88#
有没有网络联系方式,比如电邮,QQ等 |
|