查看:
87036
回复: 142 |
【免费赠送】USB和Touchkey单片机CH554评估板免费发放活动
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-05 16:43:42
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
活动形式:免费发放CH554T测试板由立创论坛网友试用 试用重点: USB主从、触摸按键 活动测试板:CH554T测试板 数量:20块(包邮) CH554系列特点:1、超高性价比,最小封装仅1元出头(带USB和Touchkey)
2、超小型MSOP10封装,可做进USB插头里 CH554简介:
增强型E8051内核 14KB CodeFlash、2KB Bootloader 1KB RAM、128B DataFlash 支持USB和串口ISP,无需硬件烧录器 USB2.0全速HOST/DEVICE 支持15个触摸按键 内置Type-C CC控制器 4通道8位ADC 2路UART、1路SPI 内置晶振 CH554系列完整型号:
典型应用:Type-C线缆、小家电、手持设备、一卡通系统、仪器仪表 资料下载: CH554技术手册下载:CH554DS1.PDF CH554开发包(例程、评估板说明)下载: 点此下载 CH554系列应用实例参考:点此参考 申请要求: 1、会积极测试,有项目应用更好 2、注册立创论坛账号,浏览立创论坛; 3、跟帖回复申请,下载认真填写此WCH样品申请表.zip 并发送至邮箱:1258305301@qq.com 4、在立创论坛分享使用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等) 5、希望申请到测试板的网友可以物尽其用,不要让开发板孤独的待在角落里,谢谢大家! ^_^ 活动流程安排:
(一) 申请时间:2017年5月5日——2017年5月16日, 跟帖回复,填写申请表发送至1258305301@qq.com, 活动结束后会从所有申请者中选取20名发放CH554T评估板测试,发放名单(论坛ID)会在跟帖中公布。 (二)测试板发放时间:2017年5月16日开始逐渐安排快递发出(假期顺延) 未申请到CH554T测试板的网友若有需求可直接在立创商城购买样品测试, 注: 本次活动最终解释权归江苏沁恒所有 本次活动发放评估板产生的运费由江苏沁恒承担 CH554测试板实物图:
CH554T测试板数量暂定20块,如果网友反馈较好后期会再进行活动。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-05-27 10:51:13
|
显示全部楼层
56#
CH554G会供货吗,有时间表吗?
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-08-02 10:41:03
|
显示全部楼层
93#
请问烧录程序的使用说明在哪里可以下载,例如软件的操作、烧录最小系统参考电路和注意事项等。
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-08-11 15:10:15
|
显示全部楼层
101#
CH55X脱机烧录器有提代原理图和PCB文件,这个可以自己制作吗?烧录器的固件可以提供吗?还是只能向官方购买?
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-08-11 16:55:05
|
显示全部楼层
102#
CH55X脱机烧录器有提供原理图和PCB文件,这个可以自己制作吗?烧录器的固件可以提供吗?还是只能向官方购买? (刚回复的半天不显示出来,再回复一次试试)
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-08-22 12:08:02
|
显示全部楼层
107#
CH551用USB下载成功,但用串口下载没有成功,按554的ISP说明操作其中有点不明白: 3.1.1 串口下载 |
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-08-22 15:36:52
|
显示全部楼层
109#
CH551是不是也支持串口免按键下载?操作和CH554一样吗?我用串口下载没有成功。
|
|