查看: 30198
回复: 107
航顺芯片完全Pin To Pin兼容国外友商32F103x和32F03x系列

主题

回复
发表于2019-08-08 22:01:01 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

一、量产产品简介

        目前航顺芯片量产的有HK32F103xHK32F03x系列。航顺芯片完全Pin To Pin兼容国外友商32F103x32F03x系列。

开发工具完全一样。程序基本上不用修改可以直接用国外友商芯片F103x,F03x的程序烧录。航顺芯片的可靠性是经过严格的测试和验证的。

航顺HK通用微处理器MCUSOC性能最稳定,功耗最低,替代性最好用,价格最便宜.


二、HK32F103系列产品

 

、HK32F030系列产品

  



     四、产品数据手册


       1、HK32F030数据手册V0.2.docx-_20181228.pdf 


 2、HK32F103数据手册_v1.0.1.docx20181228.pdf 


 3、HK32F030M数据手册_v1.0.6.pdf 


 五、新品

批量新品HK32F030M系列,可替代ST的STM8S003,新塘的N76E003AT2等其他8位Flash型MCU,硬件引脚兼容M0核MCU里价格最低。

对030M如有强烈的兴趣,可以找我索要030M的基础例程;资料手册:HK32F030M数据手册_v1.0.6.pdf 

1、HK32F030M产品性能

     HK32F030M 系列使用 ARM® CortexTM-M0 内核,最高工作频率 32MHz,内置 16K-Byte FLASH、448-Byte EEPROM 和 2-KByte SRAM。通过 FLASH 控制器的寄存器配置,可实 现中断向量在 16K-Byte 空间内的重映射。 HK32F030M 除电源、地以外的所有引脚都可以作为 GPIO、外设 IO 或外部中断输入 (TSSOP20 封装产品支持 16 个 GPIO);在引脚数量受限应用场景中最大可能的提供引脚 信号数量。

2、HK32F030M系列产品封装

  


六、应用行业


1、HK32F030K6T6成功应用在额温枪方案上

2、HK32F030C8T6成功应用在血氧仪方案上


七、合作

如有项目需求可联系我,提供相关信息可免费赠送样品



八、航顺其他产品:EEPROM|LCD驱动IC|NOR FLASH

 



主题

回复
发表于2020-09-11 08:48:13   |  显示全部楼层
85#

正准备试下HK32F030M,请教几个问题。

1. “友商”指的是STM对吧?

2. HK32F030M与STM的哪个型号全兼容?

3. 与8位机STM8S003只能算是在GPIO引脚上兼容,对吧?

4. 现在STM32机的初始化程序都可用“STM32CubeMX”工具生成,那么HK32F030M应该也能用对吧?用的话应设置为STM的哪个具体型号?

 ← 这第4点非常重要,不知道的话,即使找遍HK32F030M的数据手册,有些寄存器 (比如SYSCFG) 还是不知道怎么设置的。


主题

回复
发表于2020-09-11 09:08:11   |  显示全部楼层
86#

还有想确认一点:对“VCAP”引脚不知应该如何处理。

数据手册里说“...Floating”,意为无连接,悬空即可?但STM32芯片里的VCAP要求对地并2.2uF电容。


主题

回复
发表于2020-09-11 09:13:39   |  显示全部楼层
87#

这个论坛居然不让连着写“N”和“C”,说算是辱骂词汇不让发布。

看来今后外国芯片的Datasheet里若有这个“不连接”词汇一律封杀掉算了!

英文硬件手册里这个缩写实在太普遍,到处可见,大概只有心理阴暗的人才会把它揣摩成辱骂词汇。