查看: 1563  |  回复: 0
RTest Messer ——致力于做最好用的Android可编程串口调试工具

主题

回复
发表于2019-08-18 17:19:33 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

作为嵌入式开发者,串口调试软件是必不可少的工具,但常用的SSCOM,STC-ISP,XCOM等串口调试助手都只能在Windows电脑上运行的PC端,而移动设备如手机、平板电脑,这个领域几乎是空白的。有鉴于此,为了方便广大开发者现场调试,我们开发了一款功能完善的移动端(Android)串口调试助手。

   RTest Messer,一款可编程的移动平台硬件设备串口调试工具,非常适合对嵌入式设备、物联网设备进行测试、调试和功能验证。为什么做这个应用?    我司开发正在进行一个基于LoRa的项目,需要在各种场景进行实测,以获取如信号强度、丢包等数据。工程师拿着设备和笔记本电脑在周边十多栋楼层里面测试。来来回回,跑上跑下,最后麒麟臂已经不堪重任。

   经历了该次痛苦的测试,提高测试效率已经迫在眉睫,扛着笔记本奔走显然是不明智的。结合了平常做的测试,开发出了这款手机端的可编程测试工具。RTest Messer可以很方便的使用手机+OTG进行串口调试,减轻嵌入式工程师在室外调试的负担。


本应用的功能是什么?1. 全场景调试支持,只需要一根OTG线和一部Android手机。不论是LoRa,还是2G/4G,哪怕是GPS模块,只要是串口输出的,统统支持!。

2. 自动配置调试信息,一些设备需要在安装的时候进行设备信息配置,比如LoRa模块需要在安装的时候配置设备ID,频段,开发者可以编写简单的代码,实现自动配置设备。


3. 功能测试,支持编写脚本对设备进行功能验证与操作。

RTest Messer介绍


1. 使用JS编写测试脚本,一种具有高度自由化的测试方法。

o   提供测试函数

o   支持JS拓展

o   支持ES 6.0语法

o   提供多种界面控件

o   提供多种测试与操作方法

2. 支持测试脚本的持久化存储

o   提供脚本保存功能,可长期存储在设备中

2.     轻量化的脚本编辑器

o   支持快速编辑,撤销、重做等功能

o   提供常用函数与符号的插入功能

4. 支持 Android OTG 串口通信

o   通过封装好的函数直接通过USB连接硬件设备

o   支持CH34x、PL2303HXA等多种主流串口芯片


o   自动判断串口芯片,无需手动选择



界面展示,由于编辑工具的原因,图片始终不能排版到满意,委屈大家了

 

 

 

上面几张图为主界面以及函数列表


 

 


 


 


 



上面几张图为软件提供的两个demo的使用方法



下载地址:https://eyun.baidu.com/s/3pNiBU1l 密码:yl7d


TODO List

1. 将提供HTTP相关测试函数

o   Get方法

o   Post方法

2. 将提供MQTT相关测试函数

o   实现一个移动端的MQTT测试工具

3. 将提供TCP/UDP等相关测试函数

o   可方便测试局域网或广域网设备网络连接

4. 将提供蓝牙通信相关函数

o   可方便测试蓝牙芯片

5. 全局环境变量、项目环境变量

o   可在脚本中随时导入

o   提高脚本拓展性

6. 脚本分享平台

o   与团队或他人分享你的测试脚本

o   下载平台上的脚本

o   可设置代码阅读权限

7. 将支持其他脚本语言

o   如Lua,Python

8. 将提供一个更加智能的脚本编辑器

o   代码高亮

o   智能提示


其他的一些话    起初,做这个APP的目的是为了方便公司内部测试使用。一次开会中提出,既然我们遇到这些调试问题,其他人也遇到过,那么是否能够把这个APP分享给大家用。团队成员一致同意,并且认为既然做,那么就要做到最好。

   最后,也介绍一下我们的团队,团队平均年龄21岁,是一家专注于物联网领域软硬件开发的年轻创业公司,公司相关信息在APP里面可以直接查看,也可以访问我们的官方网站进行了解,网址是www.cqrootiot.com。如果对我们公司感兴趣,可以扫码添加微信好友,欢迎一起谈天侃地,合作交谈。