查看: 9969  |  回复: 10
BL9341 为什么停产
大风刮过
7
主题
42
回复
发表于2019-10-08 18:22:43 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
p0这个芯片怎么停产,贝岭有没有替换芯片
依然微笑
0
主题
38
回复
发表于2019-10-09 01:09:56   |  显示全部楼层
2#
jw5026,并不是优秀芯片静态电流大
依然微笑
0
主题
38
回复
发表于2019-10-23 23:41:05   |  显示全部楼层
6#
发表于2019-10-18 05:58:58  5# 5026工作电流大,是因为5026没有PFM轻负载工作模式。要求负载电流满足一定条件大小,进入电流连续模式才是正常工作。...
TD1465比JW5026少一半,JW5026轻载带载都是在连续工作,用示波器可以看出来,我是用在30V降压到12V,静态电流10毫安左右,实在吓人,TD1465静态在5毫安左右。脚位相同直接替换。
依然微笑
0
主题
38
回复
发表于2019-10-23 23:42:21   |  显示全部楼层
7#
发表于2019-10-09 20:02:20  3# 果然不是我设计问题。。。线路可以和非同步的兼容。非同步的诸如BL9352MP2451之类的我的板子功耗静态是24v8ma...
我也懵逼,还买了一盘,这下子砸手里了,用不出去了。