查看:
3147
|
回复:
4
|
NORDIC BLE 5.0 nRF52832 Datasheet规格书开发例程开发资料
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2019-10-11 16:05:45
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
先简要概况下nRF52832-QFAA的性能特点 ● 2.4GHz射频收发器 ● 低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm ● 支持1Mbps,2Mbps的速率 ● RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA ● TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔 ● ARM Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器 ● 在RAM中运行时功耗为30uA/MHz ● 在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz ● 支持并行多协议 ● 单线调试接口(SWD) ● 带唤醒的NFC-A标签 ● 支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议 ● 灵活的电源管理 ● 支持电压范围1.7~3.6V ● 全自动切换LDO和DC/DC稳压模式 ● 720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持 ● 400nA @3V OFF关闭模式 ● 1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持 ● 512kB flash/64kB RAM ● 丰富的外设及接口 ● 带可编程增益的8个12位的ADC通道 ● 温度传感器 ● 32个GPIO ● 5个带计数器模式的32位定时器 ● 3×4个带Easy DMA的硬件PWM ● 标准的IIS接口 ● 数字麦克风接口(PDM) ● 2组带主从模式的I2C接口 ● 3组带主从模式的SPI接口 ● 带easy DMA 的UART ● 可编程外设接口(PPI) ● 正交解码器(QDEC) ● 带Easy DMA的硬件AES加密器 ● 3个RTC时钟 NRF52832-QFAA 的明显优势在于 SoC有512KB的Flash和64KB的RAM。Nordic官方也正式宣布会有400KB的Flash可以用于应用程序。曾经开发过BLE产品的同行就会知道,BLE的协议栈至少要占80KB以上的Flash。像大多数的BLE SoC那样只提供128KB的Flash的话,应用程序只有大概40KB的空间,不过对于一般的传感器采集的任务来说是差不多的。之前的nRF51822最高提供256KB的Flash,额外的Flash和RAM空间也意味着nRF52832可以支持多协议,并且在运行时自动切换。现在有很多产品已经支持了多协议这个特性。 nRF52832提供了-96dBm的灵敏度,这个数据非常接近于TI的-97dBm,更高的灵敏度意味着更远的传输距离。 因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2019-10-11 16:10:05
|
显示全部楼层
2#
一起交流13802914278
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2019-10-12 17:50:02
|
显示全部楼层
3#
有点东西
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2020-03-06 11:11:15
|
显示全部楼层
5#
可以的,一起交流下,加我微信jiajun7987
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|