查看: 3261  |  回复: 3
导出gerber,内层问题...
Gelmersee
2
主题
2
回复
发表于2019-10-29 15:19:22 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

 

PCB板为4层板,内层设置为信号层(设置内电层的时候,这两层不能单独设置间距),使用的敷铜,导出gerber后,中间两层文件xxx.G1、xxx.G2,那么问题来了:

1.    gerberView查看的时候,发现上图中黑圈里面的铜应该是扣掉的,但是为什么导出来不能扣掉?

2.    EDA里面有可以设置导出gerber的选项?我没有找到任何可以设置的地方?

3.    中间两层设置为内电层的时候,不能单独设置与过孔的间距,虽然可以通过网络规则设置来进行调节,但是改规则同样对处于其它层的相同网络生效,这样操作就很复杂了,有没有办法解决?


另外提几个操作问题,刚用了两三天,可能有些问题是操作不够熟悉:

1.    使用敷铜、实心填充绘制多边形的时候,不能设置45°斜线,绘制很不方便...

2.    如果有多个导线、矩形、多边形叠、敷铜等元素叠加在一起的时候,没有办法选择位于下面的元素,尤其是底层的元素整体比顶层小的时候....

3.    内电层和敷铜默认的是过孔敷全铜,焊盘十字连接,但是在许多情况下,中间层设计上都是采用焊盘全敷铜,这种使用没法设置,还是有些不方便...

4.    调整走线,不能多根走线同时调节...

立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-10-30 10:52:14   |  显示全部楼层
2#

A:

1、你这个黑圈已经没有铜,图片就可以看出来,哪里看得出没有去除的?

2、一键导出,不搞复杂设置,大部分普通用户不需要设置,部分高级用户才需要

3、目前不支持,跟随设计规则。我们做的是简单的规则设置,对于各个层图图元都支持单独设置,对于很多都用不到。我们新的专业版会支持更强的规则设置。专业版会为专业用户企业用户添加高级功能,基本版做简单易用的规则逻辑。


B:

1、快捷键 L ,https://docs.lceda.cn/cn/PCB/Solid-Region/index.html

2、快捷键 G,https://docs.lceda.cn/cn/Introduction/Shortcut-Keys/index.html

3、铺铜支持设置全连。过孔用焊盘代替就有十字链接。

4、还不支持,会在专业版支持。

技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
立创EDA罗工
78
主题
4623
回复
发表于2019-11-04 11:22:28   |  显示全部楼层
4#
发表于2019-11-04 09:59:36  3# 1.gerberView查看的时候,发现上图中黑圈里面的铜应该是扣掉的,但是为什么导出来不能扣掉?这个问题可能是没有说清...
不一定的。gerber只会处理没有铜的地方,那个看起来正常是有铜的。需要根据设计来
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台