查看:
2667
|
回复:
3
|
导出gerber,内层问题...
|
|||
|
发表于2019-10-29 15:19:22
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
PCB板为4层板,内层设置为信号层(设置内电层的时候,这两层不能单独设置间距),使用的敷铜,导出gerber后,中间两层文件xxx.G1、xxx.G2,那么问题来了: 1. gerberView查看的时候,发现上图中黑圈里面的铜应该是扣掉的,但是为什么导出来不能扣掉? 2. EDA里面有可以设置导出gerber的选项?我没有找到任何可以设置的地方? 3. 中间两层设置为内电层的时候,不能单独设置与过孔的间距,虽然可以通过网络规则设置来进行调节,但是改规则同样对处于其它层的相同网络生效,这样操作就很复杂了,有没有办法解决? 另外提几个操作问题,刚用了两三天,可能有些问题是操作不够熟悉: 1. 使用敷铜、实心填充绘制多边形的时候,不能设置45°斜线,绘制很不方便... 2. 如果有多个导线、矩形、多边形叠、敷铜等元素叠加在一起的时候,没有办法选择位于下面的元素,尤其是底层的元素整体比顶层小的时候.... 3. 内电层和敷铜默认的是过孔敷全铜,焊盘十字连接,但是在许多情况下,中间层设计上都是采用焊盘全敷铜,这种使用没法设置,还是有些不方便... 4. 调整走线,不能多根走线同时调节... |
|||
|
发表于2019-11-04 09:59:36
|
显示全部楼层
3#
1. gerberView查看的时候,发现上图中黑圈里面的铜应该是扣掉的,但是为什么导出来不能扣掉? 这个问题可能是没有说清楚,我的意思是,黑圈里面那点孤立的铜,应该也是被抠除掉的; 现在是这样:
理论上应该是这样吧?
|
|