查看: 1534  |  回复: 0
SI24R2F是一款 携带传感 按键 内置MCU的2.4G 技术资料

主题

回复
发表于2019-11-01 15:55:23 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。



 SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能  超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。



做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。



 SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。对于现在的电动车防盗标签和校园卡的市场,主要以2.4G为主做标签,各色各样的2.4G国产芯片渐渐的能满足这块RFID领域。但是作为RFID的推动领导者,深圳市动能世纪科技有限公司专注于超低功耗无线射频收发IOT解决方案芯片结合中科微2.4G产品在向市场推出新款RFID芯片,满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡推出一款SI24R2F,是可兼容之前的SI24R2E,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有200mA。另外还增加了温度报警功能和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。







     Si24R2F 是一颗工作在2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源RFID 应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程NVM 存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126 个1MHz 带宽的信道。内部集成高PSRR 的LDO 电源,保证1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。

     Si24R2F 采用GFSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps 和250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。

     Si24R2F 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为700nA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为20uA,并且可以在最长130uS 时间内开始数据的发射。

     Si24R2F 开启自动发射功能,内部Watchdog 与内部RCOSC 时钟工作,内部Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为700nA。当内部Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。

     Si24R2F 操作方便,不需要外部MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10 年以上。在3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部MCU 可以通过芯片的四线SPI 接口完

成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为64 次,芯片支持NMV 加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。

     Si24R2F 具有非常低的系统应用成本,不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源RFID 无线数据发射系统。

SI24R2E V3.0.pdf