查看:
2218
|
回复:
2
|
电瓶车安全系统:SI24R2F
|
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2019-11-05 11:24:03
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
① 需求背景 由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超车年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产受损和威胁人身安全,并且无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态是否安全,在2019年就发生多起电瓶车充电时爆炸或起火事件。 ② 系统组成 1. 电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片,RF芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。 2. 楼道:楼道需要加装2.4G网关,2.4G网关用于检测车主是否将电瓶带回家中充电,带来安全隐患。 ③ 系统原理 为方便小区管理,电瓶车和车主信息绑定在一起,RF标签是安装在电瓶上的,标签设置温度阈值,当电瓶温度超过设置阈值时报警,当充电棚的阅读器接收到报警信息后,上传至后台,通知后台管理人员前往报警处查看;楼道中安装2.4G网关,如果检测到电瓶标签进入到楼道,发出报警,并通知后台管理人员。
④ 应用拓展 增加手机APP功能,用户可以通过微信或APP付费或查看电池充电情况,以及电瓶车是否在充电棚内; 楼道管理可以通过后台查看用户是否将电瓶带回家中充电以及电瓶车放置于停车棚内是否被盗。 ⑤ 优势 SI24R2F,四通道轮询发射,0.3μA的睡眠电流,最大12dmb的发射功率,优化后的前导码,集成温度检测功能,实时上传芯片工作环境温度。 因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
我是肥肥徐
1
主题
29
回复 |
发表于2019-11-05 18:27:14
|
显示全部楼层
2#
要推IC,规格书也不留个
|
|