查看: 24171
回复: 3
嘉立创PCB的过孔内径和外径最小可以做到多少?
Raytheon
2
主题
3
回复
发表于2019-11-07 15:56:47 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

如题:

知道的告诉下哈,不胜感激,我一直用外径24mil和内径12mil的孔,还是觉得有点大了,想再改小一点。又怕加工有问题!

Netlead
1
主题
10
回复
发表于2019-11-09 17:11:59   |  显示全部楼层
4#

官方工作人员  2019-09-07 18:00:13

孔径要求:最小过孔双面板(VIA)内径0.3/外径0.6mm ,四层六层最小孔内径0.2mm/外径0.45mm(极限0.4mm(价另算),无铜孔最小做0.5mm,钻槽(有铜槽)最小槽宽做0.65mm(公差是 +0.13mm/-0.08mm)),铣槽(无铜槽)最小槽宽做1.0mm(公差 ±0.2mm),半孔最小孔径0.6mm(槽宽,尽量大于0.6mm),请知悉!

-----------------------------------------------------------------

上面说的0.2/0.4mm,我理解是(1)只能是4层或6层板,双层板不支持。(2)价另算就是,工程费+100元,每平方米单价+100元,下单必须选择TG155的板材及四线低阻过孔全测。

-----------------------------------------------------------------

来源:https://www.sz-jlc.com/portal/t6i10195.html