查看: 1102  |  回复: 0
5G马上就来了,你准备好了吗?
人走茶凉
57
主题
3
回复
发表于2019-11-11 15:07:27 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

       5G,就是第五代移动通信标准的缩写。5G和前四代移动通信的不同之处在于前四代都是单一的技术,5G是前四代技术的总和,弥补了4G移动通信中所存在的漏洞,这样就使得5G的峰值速率更高,而且更加安全,覆盖范围更广,其技术更加的先进,而且能够满足当前人们对于网络的需求,是未来一段时间的主流趋势。


      5G网络的理论下行速度为10Gbps,相当于下载速度1.25Gbps。未来的5G时代,一部10GB蓝光画质级别的电影,不到20秒就下载完成。


 


      5G手机频段范围


      5G手机方面,根据信息显示,中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。


      而中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源。其中,新增频段为2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz频段,2575-2635MHz频段现有的4G频段。


 

金航标kinghelm产品图

      5G手机的天线


      5G手机天线空间被全面屏压缩,受空间位置影响,天线设计有很大挑战,天线越长,它能够覆盖越低的频段。天线空间如果够大,它覆盖的频段也就越多,效率也越好,性能也更好。但是全面屏挤占了天线的空间,使得天线效率变差,最终影响了TRP(Total Radiated Power),也就是天线的整体发射功率。


      5G天线从技术路线角度,LCP天线性能比LDS更好(苹果高端机用LCP天线,相当于FPC天线升级),但价格是LDS的20倍,性价比并不高(安卓高端阵营还是用LDS为主)。现在的趋势是,高端手机厂商自己设计天线(典型如华为)然后交由其他工厂代工。金航标kinghelm公司正致力于5G手机天线的研发阶段中。


 

金航标kinghelm产品图


      5G手机测试


      5G射频测试站通常由测试仪表、屏蔽箱、测试软件等几部分构成,通常又可分为校准测试、综合测试、天线测试等等几类。


      由于产能的要求,通常射频测试工艺由多个相同的测试站并行运行。某个或某些测试工位的通过率偏低;产出降低就会导致产线瓶颈、生产成本剧增,而究其原因,大致可分为:产品设计或物料原因、测试的问题(误测问题)、射频干扰等环境因素、测试的不确定问题。


      电磁干扰/EMI是整个电子领域目前必须面临和克服的一个问题,一般在无线通讯产品比如:手机、汽车防盗、无线网卡、无线路由器、无线耳机、蓝牙耳 机、wi-fi、wimax、数据卡、对讲机、RFID,5G物联车联等等无线通讯类设备和无线通讯类模块等在进行板测、终测过程中,都是通过使用射频测试屏蔽箱 /RFShieldBox来改善测试环境的。


 

      5G小结


      在对5G 移动通信技术进行分析后可以发现,其主要是围绕着以下几点进行发展:


      ①构建新型的体系结构。5G移动通信在发展中十分注重新型体系结构的构建,并还将此作为了未来发展的方向之一;


      ②无线传输技术的应用。无线传输技术相比当前的传输技术更加的先进,所以实现其应用也是未来发展趋势;


      ③对频率资源进行研究。在移动通信技术中,频率资源的应用是十分重要的,所以对其进行研究,采取有效的措施拓宽此资源是十分有必要的。目前移动通信发展正处于新一轮技术与产业变革的时期,一方面传统的移动通信应用模块正在发生巨大变革,电信设备的通用化、小型化、虚拟化、分布化成为未来发展主流,给传统电信技术带来巨大冲击; 另一方面5G通信体系架构也面临着潜在的革命性改变,未来5 到10年移动通信技术势必进入一个更加快速发展的时期。


 


      我国5G技术研发试验在2016-2018年进行,分为5G关键技术试验、5G技术方案验证和5G系统验证三个阶段实施。上海市政府与中国移动通信集团公司签署共同推进“互联网+”战略合作框架协议。“十三五”期间,中国移动计划在沪投入260亿元,着力构建新一代网络与信息基础设施。上海移动将建设新一代网络与信息基础设施,已经在2018-2019年在国内率先开展5G试点。

 尽管5G的未来尚不明朗,但毫米波无疑将成为定义5G的关键技术。我们需要24GHz以上的大量连续带宽才能满足数据吞吐率要求,研究人员已经通过原型来展示毫米波技术可以提供超过14Gbps的数据速率。


      5G的到来,是一场前所未有的信息化革命,你在5G到来时会扮演什么角色呢?我们金航标kinghelm公司是做好准备了!

  5G