查看:
4381
|
回复:
2
|
OC5860欧创芯0.5A,60V降压恒压兼容MP2456
|
芯海创新
12
主题
2
回复 |
发表于2019-11-21 11:47:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
概述 OC5860 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。 OC5860在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.5 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。 OC5860 采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5860 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。 OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。 特点 0.5 A 的峰值输出电流 0.9Ω 的内部功率MOSFET 可采用大输出电容启动 低ESR 陶瓷电容输出稳定 效率高达 90% 固定 1 MHz 频率 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:5.5~60V 采用SOT23-6 封装应用 应用场合: 电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节器 电路图: 深圳芯海创新科技有限公司 陈生 Q121943273 TEL 18682172826 深圳芯海创新科技有限公司
www.chip-world.com.cn
Tel:18682172826 Q:121943273
|
KKK2028
0
主题
2
回复 |
发表于2020-07-02 11:12:46
|
显示全部楼层
3#
D1选什么管子?5V输出时空载待机电流多少。5V输出稳定持续电流多少?
|
|