查看: 1404  |  回复: 0
SI24R1与NRF24L01P 哪个更有优势
动能1234
203
主题
14
回复
发表于2019-11-22 10:51:33 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

1、产自Nordic的无线模块叫NRF24L01,而产自南京的无线模块叫Si24R1,

         2、两个芯片的技术资料基本一样感觉Si24R1就是NRF24L01,同样的程序可以驱动这两款,而且。实现的功能也一样,也就是说,这两个芯片的寄存器地址、内容、操作命令等基本一样。

        3、发射功率对比:Si24r1号称最高能达到7dB的发射功率,描述中称寄存器地址为0X06的RF_SETUP最低位(bit0)和NRF24L01的不一样,NRF24L01没有用到此位,而Si24R1若将此位置1的话,发射功率就能达到7dB 了;

          小编认真读了下英文版的NRF24L01pdf技术资料,发现寄存器地址为0X06的RF_SETUP的最低位(bit0)功能是:“SetupLNAgain”,中文翻译是“设置低噪声放大器增益”;也就是说,NRF24L01的寄存器RF_SETUP的bit0并不是没有用到,而是和LNA增益放大器配合使用了,而此位在Si24r1里却成为了“设置成7dB的发射功率”的一个bit了。Si24R1的发射功率标称和NRF24L01的基本一样,“-18dB、-12dB、-6dB、0dB”可选,只是,Si24R1多了个“7dB”的最大发射功率;


         4、功耗对比一个芯片的功耗大与不大,这得看选择多大的发射功率,小编只测试过MSPA驱动NRF24L01的整体功耗电流,MSPA令NRF24L01进入sleepmode 之后,自己再进入LMP4(low powermode4),此时,用万用表测出的电流时:7uA ,即一颗200mAh的纽扣电池供电的话,理论上能待机3年多;Si24R1的功耗,据说相对NRF24L01来说,稍微大了一点,但是得以实际的测量为准;但是,Si24R1号称能达到7dB的发射功率的话,此时的功耗肯定不小,给它供电的稳压芯片必须够功率,而且,必须得滤波(建议使用10uF的胆电容加个104的贴片电容)。

           5、很多商家都这么宣传:

           1、“NRF24L01+ 功率加强版 SI24R012.4G无线模块,SI24R1与NRF24L01+是完全兼容的”;         2、“NRF24L01+ 升级版 改进型 无线模块 台产SI24R12.4G无线收发模块”;基本上,商家都用“功率加强版”、“升级版”、“改进型”等词来形容SI24R1无线模块;只有少部分的商家标上“台产的”,其他的基本上都是“挂着羊头,卖狗肉”,甚至,芯片上的LOGO 标的是“NRF24L01”,但是,实际上是台产的“SI24R1”,因为,LOGO这东西可以打磨后再从新用激光标上的。

Si24R1Datasheet.pdf