查看: 4595  |  回复: 10
TTP223N-HA6的误触发

主题

回复
发表于2019-12-01 09:40:54 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

这几天遇到 TTP223N-HA6应用场景的抖动及误触发;

1、一批货,装机几十个,就能发现20%左右的触摸抖动及误触发;

2、尝试改变灵敏度电容(1pF ~ 50pF),原设计是6pF电容;

    2.1、尝试去掉6pF电容,规格书上说是灵敏度最大;抖动变少,直接更多的误触发;(按键判断有防抖软件处理)

    2.2、尝试把6pF电容更改至22pF电容,还是保留不规则的抖动,误触发也就少了;

    =》增大电容容量的方向是对的;由于是电池供电,这种抖动,会导致我的电池耗电增大,郁闷中;


大家有什么好的办法?

RH6015C? TTP233D-HA6?还是其他更佳?


主题

回复
发表于2019-12-01 10:52:52   |  显示全部楼层
3#
 

主题

回复
发表于2019-12-01 10:54:11   |  显示全部楼层
4#
 

主题

回复
发表于2019-12-01 10:59:06   |  显示全部楼层
5#

这颗芯片用了1K多,最近才发现这个现象;应属少数,但对客户来说,这个少数,已经不得了;


主题

回复
发表于2019-12-01 21:23:13   |  显示全部楼层
8#
发表于2019-12-01 17:19:25  7# 如果原先的设计正常,考虑货源问题,TTP223兼容的片子太多了,但是性能还是有各种差异的。

都是立创商城采购的,货品来源应该可以信任;

其他电阻电容及周边,基本都是立创商城采购的;


主题

回复
发表于2019-12-01 21:24:34   |  显示全部楼层
9#
发表于2019-12-01 15:46:03  6# 产品的质量把控不严,有时候做产品不能只看手册,也不能听取经销商的.要放宽条件降额使用.其实,说穿了就是产品质量的问题.

未请教,在这个个例上,不知道有哪些措施可以做的?

1、元器件的质量把控?

2、产品的整体设计调整?


主题

回复
发表于2019-12-04 10:51:50   |  显示全部楼层
11#
发表于2019-12-02 09:55:19  10# V_Sensor这个网络是不是还接了其他的负载?参考楼上建议,设计产品应留有充足余量,可以试一下改进一下设计方案,比如给...

从持续的测试看,并不是集中在余量问题;而是这种触摸IC,触摸灵敏度 与 系统稳定性 确实是成反比的,尤其是周边电磁环境复杂的情况下;

=》实测中,一板产品24个,也仅仅是固定的那几个出现问题;