查看:
8112
|
回复:
6
|
开源推荐002期丨TPS54360降压模块
|
|||
立创EDA
15
主题
94
回复 |
发表于2019-12-03 10:52:09
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
开源工程名称:TPS54360降压模块 作者:suifeng8071 工程链接:https://oshwhub.com/dian-sai-1/tps54360 ✨工程描述: TPS54360 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。 电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。4.5V 到 60V(绝对最大值为 65V)输入范围:
输出电压根据反馈电阻可进行调整,主要用于电子设计竞赛中的辅助电源系统。
1、原理图/PCB
2、TPS54360空板&焊好的板子实物图
3、调试过程,输入电压23.6V,接上示波器观察输出电压及输出纹波状态。
4、使用直流耦合输出观察输出电压为11.3V,使用交流耦合观察输出电压纹波为14mV,输出较为理想。
这里汇集了大量的开源硬件项目 发现好玩 更多有趣 尽在OSHWHub |
|||
EDA开源硬件
4
主题
45
回复 |
发表于2019-12-03 15:23:41
|
显示全部楼层
4#
依照Ti官方的数据手册来看,此电路已经是非常精简了。 关于输出滤波电容问题,更换为电解电容滤波效果不一定好。
在电容中,电解电容的ESR通常较高(除一些性能优良的低ESR电解外),滤波效果在一定程度上不如瓷片电容。 另外,若普通电解电容用于高频开关电源之中,使用寿命会变短,弄不好还有爆炸的危险。 且电解电容体积较贴片电容大,需要占用更多宝贵的PCB空间。
因此,本人认为此电路设计还是挺合理了的。 当然,欢迎大家再接再厉,衍生出更多不同性能的版本。
|
|