查看: 4253  |  回复: 3
开源推荐004期丨18650锂电池LED灯
立创EDA
15
主题
94
回复
发表于2019-12-05 10:41:27 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


开源工程名称:18650锂电池LED灯

投稿作者:583703056a

工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/ip5306-li-dian-chi-chong-fang-dian-ban


✨ 工程描述:


使用IP5306锂电池充放电芯片和PT4115LED恒流驱动IC,可以对18650电池充放电,还可以做LED灯。


  • 红圈1为IP5306锂电池充电和升压5V电路,SW1开关短按可以触发电量显示百分比指示灯和USB5V输出。

  • 圈2为PT4115恒流LED驱动电路,最大恒流800MA,长按3秒SW1可以控制PT4115点亮和关闭LED灯。

 



✨ PCB板和焊接成品

 


PCB布局进行了修改,加强LED灯散热,LED不再频闪!


测试视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDMzNzA1OTk2OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

        


✨ 原理图

 

        

✨ PCB图

 



OSHWHub立创开源硬件平台

这里汇集了大量的开源硬件项目

发现好玩

更多有趣

尽在OSHWHub

立创产品部
【官方工作人员】
156
主题
941
回复
发表于2019-12-06 09:47:01   |  显示全部楼层
3#
发表于2019-12-05 14:38:58  2# 第三期在哪啊,怎么找不到--
中国领先的现货元器件交易平台。原装正品,现货库存,4小时发货。