查看: 46371
回复: 37
首届电子制作大赛入围前100强(具体名单已补充)

主题

回复
发表于2016-09-26 16:53:12 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

立创君插楼提示:6强完整名单已出炉,点我查看。

立创君11月3日晚21点插楼提示:首届立创商城电子制作节15强已公布,点我投票参与公投,选出最终6强!


打字和统计来不急了,先上图,大家一览为快(稍晚我们将公布具体名单)


名单来了名单来了!!以下为具体入围名单(排名不分先后):

赛事详情请见:http://club.szlcsc.com/article/details_E530D0A4227A496BB002D4DF855F98C0_0_1_0_1_1.html

序号 作品名称/主题 作品描述(备注) 作者(网名或编号)
1 HIFI耳机放大器 S六un
2 SIM800C 32M开发板 短信、GPRS传数据、支持蓝牙 TTS DTMF 开发板 hit0577
3 简易水质和温度测试仪 能测试并显示水质TDS值从而鉴别水质好坏,并带温度显示。 吴志光
4 串口SD模块 模块实现了对FAT文件系统的解析和封装,对用户而言,只需要发送简单的串口指令,即可通过本模块对SD卡或TF卡进行文件读写、删除、查找等操作。 BruceMok
5 创佳桌面健康助手 我们的产品旨在帮助使用者久坐工作而导致身体处于
不健康的状态。
遇见你的美
6 低成本高精度智能可控电源 宽电压输入(10v~36v),可编程控制输出(电压交直流12v~380v,频率5Hz~100Hz,电流0.5mA~3A),自带后端反馈检测电路(可显示实时的负载电流,电压,频率) 宋伟
7 低压低功耗纯硬件磁悬浮 在低电压低功耗的状态下实现磁悬浮功能。
和电子爱好者共同探讨分享低压低功耗纯硬件磁悬浮实现的方案原理。
黄志根
8 儿童护眼宝 利用超声波精准测距功能测出电视观众与显示屏之间的距离,再对比预设的警戒距离实时作出警报,提醒观众,警报超时后自动关闭电视机。另带限时观看功能,超出预设观看时间立即关电视。 兰政翔
9 基于STM8L的低功耗手机定时充电控制器设计 (1)通过控制USB电路的通断对手机进行定时充电
(2)改进现有商用定时充电器的不足:
(3)具有“小巧”、“低功耗”、“经济”的特点
余翔
10 燃气&温度检测报警器 避免由于燃气的意外泄露,而对人身、财产安全造成较大损失,用途如: 加油站,家用等等。 张刘阳
11 物联网远程控制终端 通过手机,远程控制终端设备。使用了ESP-07S这个最简易的物联网模块,3个AT指令连上服务器! 张卫东
12 485语音提示器 通过485接口,把传人的TXT文本文字朗读出来。 段成雪
13 Altium designer 硬件工程师专用键盘 AD画图的好帮手,按对应的单独按键就会执行对应的快捷键。基于STM32进行设计。 jiangqiannian
14 智能硬件三合一充电宝 此移动电源电池保护,充电,升压放电全部采用硬件实现,安全高效!高手作品。 何工
15 DIY套件主控器 作为DIY套件的主控器部分,与其他模块可以快速连接形成特定功能的电子产品原型,例如:智能家居、智能玩具等。可以很好的用于教学、原型产品验证设计、毕业设计等用途。 任刚
16 基于 DMX512 协议的步进电机
及 RGB LED 控制器
单台控制器通过 485 芯片,接收 DMX512 协议
通过提取、解析信号信息,控制单台步进电机动
制一个 WS2812b 灯珠色彩及亮度变化。
多台控制器可以组网,上位机通过交换机及以
DMX512 控制器把信号传递给单台控制器,实现
大舞台阵面的形状、颜色的控制,震撼人心。
王基超
17 Easy_plug&play_esp8266 U盘大小,即插即用的esp8266开发应用开发板 Diylink
18 FM音频发射器 晚上看电视可以无声观看电视,再由手机的收音机接收,也可用在广舞音频发射以达到不扰民的特点。 Alan
19 FPGA核心板转DIP40 制作一个FPGA转接板,插上51开发板的DIP40座(或锁座)上,学习FPGA,给FPGA入门级学生使用。 QUICK
20 硬件工程师助手 一款带有USB端口扩展、485和232-TTL接口、SD和TF读卡功能的多功能USB Hub 荡秋千
21 STC/STM32/STM8等全兼容开发板 多功能开发板 SingleYork
22 基于GL850A的USB Hub USB接口扩展 杜俊林等四人组
23 2 PORTS USB KVM SWITCHER 实现两台主机共享一套鼠标、键盘、显示器资源 Andy Gu
24 USB电参数分析仪 分析实时USB接口电压、电流、功率,及累计输出电量等数据,数据可以上传至PC分析软件,进行可视化分析 shang
25 USB电压电流表1636 USB插头插到任意USB口上,母座插手机等设备,数码管显示电压电流参数 李志芳
26 USB隔离协议转换器 功能:1.USB隔离转换4HUB
2.可选择485,422,232接口转换输出
3.电源外接;
4.数据监控并通过OLED屏显示
5.USB输入口带有信号放大功能
陈臻
27 Wifi透传开发板 支持国产wifi芯片WD500芯片,支持开源的SDK进行二次开发,能够完成wifi数据的透明传输,以及可以同服务器进行通信,开发板会把wifi芯片的各个引脚功能引出,方便学习者进行使用 江碧
28 便携式恒温电烙铁控制器 普通U盘大小,供电范围12-24VDC 推荐使用笔记本电源,特别适合出差的研发人员使用,也可以用蓄电池供电,适合野外环境;
软件算法上使用到了卡尔曼滤波+PID、OLED显示屏加按键的菜单系统。支持温度波形输出到上位机。
Kufan_561
29 便携扫频仪 本设计主要主要功能是对电路的幅频特性和相频特性进行测试,并在液晶屏上显示出来。同时能够用内部寄存器和外部USB设备存储图像或调用图像。 包清山
30 便携式心电测量仪 一款便携式心电测量仪,预防和发现心血管疾病。 王毅斌、伍立伟、李洋洋
31 步进电机堵转功能检测 为了实现在无光耦与编码器的情况下,实现步进电机的堵转检测功能,亦即在无外界传感器检测反馈情况下,当步进电机达到位置需要自动停止,以免对系统造成损坏。 熊伟
32 大学生电源实验套件 一个内含多个电源模型的PCBA,让学生了解电子系统中常用电源电路的类型及特点,可作为电子信息相关专业实训类课程的焊接及测试套件。 小差老师
33 带蓝牙功能的电子体温计 模块自带蓝牙4.0模块、高精度MCU及NTC,可以通过手机APP及蓝牙4.0连接模块,实时监控人体(主要针对老人、小孩)的体温,能及时有效监测及预防高烧情况。 胡海明
34 带饮水提醒功能的水杯座 带饮水提醒功能的水杯座可感知水杯外壁的温度,可检测水杯的有无,并提醒你不要忘记喝水。 郝玉亮
35 低成本电容测量仪 大范围、高精度、低成本测量电容的容值大小。 王超
36 低成本多通道切换器 利用常见的低成本元器件,实现8选1的继电器切换板 Stig
37 低成本虚拟示波器 通过高速串口,将AD采样的数据发送给上位机,上位机进行波形显示,适合某些对速度监控要求不高的场合。 余超
38 低功耗蓝牙温湿度计 干电池供电、可连续数天记录和保存温湿度数据,并支持跟手机通信。 吴康
39 电力线载波通信模块 功能:
1、 电力线载波通信功能
2、 数据透明传输功能
3、 PLC和UART/SPI等接口转换
4、 标准的MODBUS通信协议
王超
40 电子负载测试仪50V/10A/100W 该电子负载测试仪可以用于各种电源的输出性能测试、电池的性能和放电测试、太阳能电池测试、以及其他需用用到模拟负载的各种测试。替代解决用可调电阻调试和测试的不便,且具有电压电流直观显示和更高的调整和测量精度。性能指标还不错哦! govi
41 电子戒烟盒 该作品主要是通过控制装置,对烟盒的打开状态进行控制,控制吸烟者在一定时间内的吸烟次数。 天天
42 电子纸阅读器 本作品预期实现一个类似于传统电子书的电子纸阅读器,能够实现通过USB接口下载txt电子书并且在电子纸屏幕上阅读的功能。 Liutogo
43 电子自动浇花器 自动控制浇花的时间、水量,可通过USB接口,利用上位机对其进行参数设置。 Gxfiy
44 断电报警器 作品的功能或目的 在一些电子锁或者一些特殊用电器断电时可能产生非常严重的后果。比如失窃。养鱼池断电导致死鱼等。
本电子产品主要针对这些用电器开发一个带报警的掉电检测插座。
Liu-LX
45 多功能车载气体报警仪 预防天然气出租车发生气体爆炸 winsun
46 多功能智能门禁锁 基于网络的多功能智能门禁锁 michil
47 多通信接口的低功耗电流测试模块 一款小巧带本地显示及通信接口(RS2342RS485等)的低功耗电流测试工具,可上传数据到电脑。 小凡同学
48 多用下载调试器 可用于对AVR、STC、STM芯片程序下载 方海钰
49 儿童乘车安全卫士 通过科技手段解决在高温天气时儿童因被遗忘在车内而被热死的问题。 764工作室
50 分布式示波器 该作品设计成可以进行基本的信号处理和信号分析,如FFT变换,数字滤波等等。另外,通过远程配置,将采集到的数据发送给服务器,在网页上显示,这样同学就能更直观的看到所感兴趣数据的变化,老师也可以更好地讲解。工程师也可以进行远程自动控制,对仪器进行操作和数据处理。 张朝霖
51 风扇交流电机调速控制器 对普通风扇交流电机实现无极调速,并可间歇式定时开启和定时关闭。适合不能一直吹风扇的人群。 王铭
52 干电池手机充电器 1、 利用干电池升压到5V对手机进行充电
2、 在出差,旅游时达到应急充电的目的
3、 短路保护功能,防止意外发生,可自动恢复
4、 和移动电源相比,可以达到不用提前充电的目的,干电池多带2个就解决了电源问题
谢玉平
53 高精度带SD卡记录的电流电压表。 1. 可以监控电池的充放电过程。
2. 可以监控设备的工作电流电压的变化。
3. 可以测试直流DC DC电路的效率。
4. 可以当万用表用。
5. 可以当电流表用。
6. 可以当功率计用。
吕俊
54 高性能3D打印机设计 从两个方面对3D打印机进行可改机设计:
1. 采用32的ARM单片机
2. 采用高性能的步进电机驱动器
3. 机械结构进行优化,提高打印精度
陈宗民
55 光棱 1、能发光的正三棱锥(正四面体);
2、有不同的发光模式,单色、七彩变换闪烁等;
3、无开关、按键,方向控制,翻转切换发光模式;
4、投影出光,圆、方、星、月牙等不同形状出光孔组合出光;
5、内置电池,USB充电;
Davy?K
56 广州塔DIY 通过单片机控制灯光,模拟广州塔闪烁的效果,让喜欢灯光效果的爱好者,一起来DIY
后期可以出教程,带大家一起做。
星空流逝
57 鸿芯开发板 HX-52C 一款面向初学者的单片机开发板,集多功能、娱乐性、新颖电路于一体的综合性开发板。可学AVR和51. 左鸿志
58 婚礼神器 该设计是为了丰富结婚仪式。具体先保密。。:) Badfish
59 基于聚合物锂电池的万用表可充电电池设计 1. 将聚合物锂电池电压升高至9V为万用表供电
2. 原万用表电池体积大,容量低,容易没电,不好找店铺购买,不通用
3. 设计micro usb充电电路,为锂电池充电
smallmount
60 基于物联网的智能鱼缸 该设计方案的主控芯片采用STM32,集多种控制功能于一体,包括智能温控系统,智能换水系统,智能供氧系统,智能喂食系统,智能照明系统和显示系统。通过手机APP来操作实现功能。 崔宏业
61 激光电子竖琴 琴弦由激光束做成,手去“触碰”激光琴弦的时候,单片机检测到激光束被遮挡,然后控制蜂鸣器播放出对应的音符,并且要实现琴弦的尾音效果,从而实现弹奏的效果。 帕瓦罗蒂
62 家用多功能空气质量提醒器 利用传感器测量室内空气质量,然后根据结果语音提醒主人做相应处理,比如开窗通风,开启、关闭空调等。另外还具有闹钟语音提醒功能。 hesitantboy
63 家用智能插座 1 远程遥控功能:通过手机或电脑的客户端远距离来遥控或查看电器通断电状态 。
2 语音控制功能:通过识别用户语音进行对电器的直接控制或是定时控制。
3 电器过流保护功能:用户可配置过流保护参数,限定电器使用功率。
4 电量统计分析功能:智能插座可记录电器设备使用功率并通过软件进行分析统计,让用户对用电有直观认识。
熊大家的曾二
64 老人伴侣 方案不仅为老人提供紧急情况求救服务,同时还为老人设计了提供购物、家政、维修等家居服务,还可以通过简单的无线探头监测老人活动情况是否良好,使老人生活质量得到进一步提升。 郑尹铭
65 可记谱传谱的光电围棋盘 功能:可以在围棋比赛时可以瞬间完成显示、记录棋谱、计量时间。使对弈双方的每一步都可以在赛场外的屏幕上一一显示,同时可以自动存盘保存,棋谱文件可在赛后随时调看,以便老师讲评及学习。 林佳蕊、陆思元
66 可调直流稳压恒流电源+电子负载 2合一,双功能! 胡志远
67 蓝牙功放(触摸控制) 基于CSR8630的一款蓝牙功放电路.
功能:触摸控制,具备低功耗功能,适合便携式功放
张廷禄
68 老人智能管家手表 (1) 语音适时运动提醒(计步算法检测运动状态)
(2) 日常心率检测
(3) 一键短信发送GPS定位求救
(4) 语音吃药提醒。。。And more
梁永能、袁志贤、熊文辉
69 旅游助手 N合1的多功能设备,适合驴友出行。 郑贵阳、刘增辉、章智强
70 梦幻极光塔 这款作品不仅用来欣赏极光,如果进行适当的放大,可以运用到房屋的装修及家居背景的装饰上。 采黄花的小姑娘
71 汽车防酒驾系统 1.将传统的酒精浓度检测仪器与汽车制动系统结合,达到喝酒无法开车的目的。
2.在汽车行驶过程中,若司机醉酒,系统实现自动蔽障功能。这里系统将单一的酒精传感器与红外蔽障传感器结合,能使汽车减速靠右停稳。
王琪
72 全自动人流量计数器 很实用的产品,看作者如何巧妙和准确地实现。。 涂志权
73 基于STM32的无刷电调 改进开源的ESC电调设计,将4层板改为2层板,改进不适合国内玩家应用的接口,更换部分器件,以适应常见器件。 ASSASSIN
74 实用厨房用计时器
健忘的人做饭菜的最爱!解决传统计时器弊端,做一款操作便捷实用型定时器,使用上了360度无极旋转编码器。
黄兴
75 室内空调精确温湿度曲线控制器 基于较人性化的温湿度控制系统,中国的Nest? 蔡界澄 王倩彬
76 Wifi 红外学习遥控 本产品具有学习红外的功能,用来代替电视机,机顶盒等的红外遥控器,解决了有时找不到红外遥控的烦恼,另外,本产品用手机wifi控制,只要有手机,就可以随心所欲地控制家用电器,让你再也不用拿着普通遥控器对着电视或其他设备进行控制。 jiangqiannian
77 手机wifi视频遥控坦克 手机通过wifi通信视频与控制信号,实现对坦克遥控 樊明键
78 手机蓝牙控制RGB灯泡颜色以及定时闹铃 1.手机app通过蓝牙连接灯泡,并控制灯泡的颜色
2.通过app设定闹铃,灯泡逐亮闪烁通知该起床啦!
张涛
79 手机蓝牙遥控炫酷自动驾驶壁障小车 一款可以使用手机APP的重力感应器控制的智能壁障小车,没有APP控制时,小车也可以自动壁障行驶,同时小车自带炫彩LED,前大灯,转向灯,音乐功能 秦平
80 数控可调恒压恒流电源 采用创新架构(升降压DC/DC+线性稳压),制作一款小体积、便携,0~30V/0~3A输出能力的实验电源。可以替代常用的直流稳压电源。目标效率大于90%。
纹波噪声特性、动态响应可以媲美传统模拟电源。
pcs3
81 数字微波雷达智能灯 通过2.5g雷达信号监测移动物体,再经过单片机多次判断,输出开启信号,控制灯的开启,大大优化了传统的声光控(有时需不停的跺脚、喊叫才会亮)、触摸(陌生人找不到开关在哪,小孩够不着、手上有提重物,不方便)、热释开关(正对开关才会亮,猫狗类也会亮,检测距离短),数字雷达360°检测,避免了以上所有问题,直接做在灯内,省下了传统的任何开关,安装简便,省下凿钱拉线等繁琐问题。
数字雷达,单片机判断,防止误判,检测精准,更加节能。
tzdesign
82 144/430双频段数字对讲模块 通过使用开源的Speex编解码算法,结合扩频芯片SX1278和STM32,实现在较远距离上进行实时对讲的功能以及更远距离上的消息传输功能。 徐文磊
83 四轴飞行器 一种以PCB板作为结构支撑的微型四轴飞行器,用于娱乐或学习研究飞控算法。开源 范昂
84 太阳能LED锂电杀虫灯控制器 白天控制给锂电池充电,夜晚自动消灭害虫。 袁仁祥
85 拓展北斗卫星(UM220-III N)集成通信模块 学习如何使用北斗卫星模块,国货当自强! 郭健
86 温湿度气压万年历 支持跟电脑通信,插入USB接口,即可知道周边的温湿度数据,此外还有万年历的LCD显示功能。 54895A
87 物联网云平台远程监控WIFI控制板 WIFI 8266的学习、开源板 136642A
88 基于STM32微处理器和Android系统的血氧饱和度及心率检测仪 检测人体血氧饱和度和心率,并可在Android手机上实时显示 吕毅
89 易装式健身脚踏变压整流发电机 边健身边发电充电,可显示发了多少电量。 黎俊杰
90 印刷电路板超声波清洗装置 PCBA美化师 :) 陈鹏 赵犇 赵文强 孙丁
91 语音云笔记 本作品每次能够录制至少5分钟的语音数据,并可以通过WIFI上传到云端服务器,形成语音笔记。 孟光
92 指纹识别开关 用途多多,如小区大门。以后可以不用带钥匙了! 姚伟民
93 智能OLED数显焊台 提高焊台温控准度,温度显示直观,调节操作方便,以节能便携实用为目的,打造最是好用实用的电子工具;目前市场的数显焊台造价高,体积大,操作困难。该工具让恒温焊台换发新生。 小跃
94 智能发泄球 保密。。:),到时候自己来立创社区找答案~ 创立大侠
95 智能黑板擦 一键遥控擦黑板,老师以后不用辛苦了! 梁璐斐 李靖洋 廖伟玲
96 智能空气质量检测仪 可以检测环境的温度湿度、二氧化碳浓度、PM2.5、PM10指数、气压、海拔高度,通过蓝牙与手机连接,更可以将数据转换成图标更直观地给用户使用。 谈加杰
97 智能刷牙练习器 动过分析角速度传感器的数据,优化算法分析刷牙姿势。制作出一款辅助刷牙的小工具,帮助儿童或成人养成健康刷牙的习惯 张亚东
98 自行车防盗器 希望天下无贼! 陈臻
99 自平衡电动自行车 一台可遥控的电动自行车,PK村田的顽童机器人! 是哪个作者请联系我们
100 自制英飞凌XMC1302学习板 高性能32位ARM芯片,目前英飞凌XMC1302在国内的推广甚慢,作者希望能够通过自己的劳动,带领大家来学学英飞凌的好芯片好东西。 潘帅帅


主题

回复
发表于2016-09-27 10:02:12   |  显示全部楼层
16#
发表于2016-09-26 22:58:21  15# 虽然没入围,还是支持下,后续做出板子,发帖


没入围的,确实还有机会!具体看楼主在12楼发布的”新政策“。